7ES02-0422-01

Puesta en marcha manual

El dispositivo debe ponerse en marcha manualmente si el transformador toroidal conectado no es uno de los transformadores toroidales recomendados.

NOTA: Consulte el catálogo de Vigilohm para acceder a la lista más actualizada de transformadores toroidales compatibles.
  1. Vaya a Menú > Ajustes > Puesta en marcha > Manual.

    La pantalla Manual se muestra junto con la cuadrícula de canal y un punto parpadeante en la cuadrícula del canal 1. Esto indica que se ha seleccionado el canal 1.

  2. En este caso, realice una de las siguientes acciones:

    • Para poner en marcha el canal 1, pulse el botón .

    • Para poner en marcha el resto de canales, pulse el botón para desplazarse hasta el canal deseado y, seguidamente, pulse el botón .

    • Para poner en marcha todos los canales, pulse el botón y, a continuación, pulse el botón .

    Se muestra la pantalla Vueltas del transformador toroidal.

    Para canales individuales:

    Para todos los canales:

  3. Pulse el botón .

    La pantalla Vueltas del transformador toroidal muestra el valor de vueltas del transformador toroidal.

  4. Establezca las vueltas del transformador toroidal (valores permitidos: 300 a 3000) utilizando los botones del menú contextual y .
  5. Pulse el botón para guardar las vueltas del transformador toroidal.

    Se muestra el mensaje Guardado.

  6. Pulse el botón Esc.
    La pantalla Manual se muestra junto con la cuadrícula de canal y un punto parpadeante en la cuadrícula del canal 1. Esto indica que se ha seleccionado el canal 1.
  7. Ejecute los pasos a para el resto de canales que no se hayan puesto en marcha.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?