VIGED310022ZH-06

配置设备复位

自检期间,设备会激活指示灯并在屏幕上显示相关信息。

要配置设备复位:

  1. 选择 Resets 打开对话框。
  2. 选择 Perform Self-Test 并选择 Reset
  3. 选择 Proceed 复位所有能量。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.