VIGED310022EN-06

Configuración de los reinicios del dispositivo

Durante la prueba Self-Test, el dispositivo activa sus luces indicadoras y muestra información relevante en la pantalla.

Para configurar los reinicios del dispositivo:

  1. Seleccione Resets para abrir el cuadro de diálogo.
  2. Seleccione Perform Self-Test y, a continuación, seleccione Reset.
  3. Seleccione Proceed para restablecer todos los valores de energía.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.