VIGED310022ZH-06

概述

Modbus 是一种未加密的通讯协议。RS-485 不能使用通讯协议传输加密数据。

警告
潜在降低系统的可用性、完整性和保密性
  • 禁止未经授权的用户访问您的网络。
  • 所有传输的信息都已加密。
  • 定期更新和修补网络安全系统。
  • 监控网络活动是否有任何可疑行为。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

为避免恶意使用将通过内部网络传输的敏感信息,请按以下说明操作:

  • 从物理或逻辑上划分网络。

  • 使用防火墙等标准控件限制对网络的访问。

  • 为了通过外部网络传输数据,请使用加密隧道、TLS 封装器或类似解决方案对所有外部连接上的协议传输进行加密。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.