VIGED310022ZH-06

强化

在受保护的环境中优化网络安全的建议:

  • 根据公司政策和标准加强设备保护。

  • 审查有关环境保护的措施,消除潜在的风险并制定缓解策略。

  • 可以应用最少的功能来禁止和限制不必要的功能、协议和/或服务的使用。

  • 更改通信协议端口而不使用默认值。这可降低所用端口的可预测性。

  • 禁用未使用的通信协议端口。这样可减少攻击面。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.