VIGED310022ZH-06

环境保护措施

  • 网络安全治理 – 有关管理公司的信息和技术资产的使用的最新指南。

  • 周边安全性 – 已安装的设备和未使用的设备位于有进出限制或受到监控的位置。

  • 紧急电源 – 控制系统提供紧急电源切换功能,不会影响现有的安全状态或导致记录的降级模式。

  • 固件升级 – 务必及时将设备升级至最新的固件版本。

  • 防范恶意软件 – 实施检测、预防和恢复控制并提高用户安全意识,有助于防范恶意软件。

  • 物理网络分段 – 控制系统提供以下功能:

    • 从物理上分隔控制系统网络与非控制系统网络。

    • 从物理上分隔关键控制系统网络与非关键控制系统网络。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.