7PT02-0417-02

Sobre este guia

Este guia explica sobre o procedimento de comissionamento do Vigilohm IM400 / IM400L.

Em todo este guia, o termo "dispositivo" refere-se ao Vigilohm IM400 / IM400L. Todas as diferenças entre os modelos, como um recurso específico a um modelo, são indicadas com o número de modelo ou a descrição apropriados.

Para obter instruções detalhadas de instalação e operação, incluindo mensagens de segurança, leia as folhas de instruções e o manual do usuário do dispositivo.

A tabela a seguir é classificada. Tenha cuidado ao modificar o conteúdo.

Referência do documento

Título Número
Folha de instruções: Vigilohm IM400 / IM400L S1B90076
Manual do usuário: Vigilohm IM400 / IM400L DOCA0049EN
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?