7RU02-0417-02

О данном руководстве

В данном руководстве описывается процедура ввода в эксплуатацию Vigilohm IM400 / IM400L.

В данном руководстве термин «устройство» означает Vigilohm IM400 / IM400L. Все различия между моделями, например функция, свойственная конкретной модели, приводятся вместе с номером или описанием соответствующей модели.

Для получения подробных сведений об установке и эксплуатации, в том числе сообщениях, касающихся безопасности, прочтите инструкции к устройству и руководство пользователя.

Следующая таблица спрофилирована. Будьте осторожны при изменении данных.

Справочный номер документа

Наименование Кол-во
Инструкция: Vigilohm IM400 / IM400L S1B90076
Руководство пользователя: Vigilohm IM400 / IM400L DOCA0049EN
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?