7ES02-0417-02

Acerca de este manual

Este manual explica el procedimiento de puesta en marcha del Vigilohm IM400 / IM400L.

A lo largo del manual, el término “dispositivo” hace referencia al Vigilohm IM400 / IM400L. Todas las diferencias entre los modelos, como por ejemplo las características específicas de cada uno de ellos, se indican mediante el número o la descripción del modelo pertinente.

Para obtener instrucciones de instalación y funcionamiento detalladas, incluidos mensajes de seguridad, lea dichas instrucciones y el manual de usuario del dispositivo.

The following table is profiled. Ensure care while modifying the contents.

Referencia del documento

Título Número
Hoja de instrucciones: Vigilohm IM400 / IM400L S1B90076
Manual del usuario: Vigilohm IM400 / IM400L DOCA0049EN
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?