7ES02-0418-02

Configuración de los parámetros de alarma de aislamiento

  1. Vaya a Menú > Ajustes > Alarma Alarma.

    La pantalla ALARMA AISL.

  2. Modifique el valor de los parámetros según la tabla siguiente:
    NOTA: Utilice los botones del menú contextual para modificar el valor de los parámetros.
    Parámetro Valores permitidos Valor predeterminado Descripción
    Repet. Alarma 0,04…500 kΩ 1 kΩ Seleccione el valor umbral de alarma de aislamiento.
    Repet. al. aisl. 0 s...120 minutos 0 s Seleccione el valor de retraso para la alarma de aislamiento.
    Al. Prev.
    • 1 kΩ...1 MΩ
    • APAGADO
    APAGADO Seleccione el valor umbral de alarma preventiva.
    Retr. al. prev. 0 s...120 minutos 0 s
    NOTA: Este parámetro se habilita cuando Alarma prev. se establece en cualquier valor entre 1 kΩ...1 MΩ.
    Seleccione el valor de retraso para la alarma de aislamiento preventiva.
    Inyecc. des.
    • ENCENDIDO

    • APAGADO

    APAGADO
    • Seleccione ENCENDIDO para detectar la desconexión del cableado de inyección.

    • Seleccione APAGADO para deshabilitar esta función.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?