7RU02-0418-02

Конфигурация параметров сигнала о пробое изоляции

  1. Перейдите в Меню > Параметры > Сигнал изоляции.

    Отобразится экран СИГНАЛ ИЗОЛЯЦИИ.

  2. Отредактируйте значения параметров согласно следующей таблице:
    Примечание: Для изменения значений параметров используйте кнопки контекстного меню.
    Параметр Допустимые значения Значение по умолчанию Описание
    Сигн. Сигнал 0,04…500 кОм 1 кОм Выберите значение порога срабатывания сигнала о пробое изоляции.
    Сигн. подтв. изоляц. 0 с...120 минут 0 с Выберите значение временной задержки срабатывания сигнала о пробое изоляции.
    Задержка Сигнал
    • от 1 кОм до 1 МОм
    • ВЫКЛ
    ВЫКЛ Выберите значение порога срабатывания предв. сигнала о пробое изоляции.
    Задержка подтв. сигнала 0 с...120 минут 0 с
    Примечание: Данный параметр доступен, если Предв. сигнал имеет значение в диапазоне 1 кОм...1 МОм.
    Выберите значение временной задержки срабатывания предварительного сигнала о пробое изоляции.
    Откл. инжекции
    • ВКЛ

    • ВЫКЛ

    ВЫКЛ
    • Выберите ВКЛ для обнаружения отключения инъекции тока.

    • Выберите ВЫКЛ, чтобы отключить данную функцию.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?