7ZH02-0418-02

配置绝缘警报参数

  1. 导航到菜单 > 设置 > 绝缘警报

    绝缘警报屏幕。

  2. 根据下表修改参数值:
    注: 使用上下文菜单按钮修改参数值。
    参数 允许值 默认值 描述
    绝缘报警 0.04…500 kΩ 1 kΩ 选择绝缘警报阈值。
    绝缘警报延迟 0 秒...120 分钟 0 秒 选择绝缘警报的时间延迟值。
    预防性报警
    • 1 kΩ...1 MΩ
    选择预防性绝缘警报阈值。
    预防性警报流出 0 秒...120 分钟 0 秒
    注: 预防性警报设置为 1 kΩ...1 MΩ 之间的任何值时,启用此参数。
    选择预防性绝缘警报的时间延迟值。
    断开注入连接
    • 选择检测断开的注入连接接线。

    • 选择禁用此功能。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?