7PT02-0418-02

Configurando parâmetros do alarme de isolação

  1. Navegue para Menu > Configurações > Alarme de isol..

    A tela ALAR. ISOLAÇ. será exibida.

  2. Modifique o valor dos parâmetros de acordo com a tabela a seguir:
    NOTA: Use os botões do menu contextual para modificar o valor dos parâmetros.
    Parâmetro Valores permitidos Valor padrão Descrição
    Alarme de isol. 0,04…500 kΩ 1 kΩ Selecione o valor do limiar do alarme de isolação.
    Atr. alar. isol. 0 s...120 minutos 0 s Selecione o valor de atraso do alarme de isolação.
    Pré- alarme
    • 1 kΩ...1 MΩ
    • DESLIGADO
    DESLIGADO Selecione o valor do limiar do alarme de isolação de prevenção.
    Atr. pre- al. 0 s...120 minutos 0 s
    NOTA: Este parâmetro é habilitado quando a opção Pré- Alarme é definida com qualquer valor entre 1 kΩ...1 MΩ.
    Selecione o valor de atraso do alarme de isolação de prevenção.
    Injec. deslig.
    • LIGADO

    • DESLIGADO

    DESLIGADO
    • Selecione LIGADO para detectar a desconexão da ligação de injeção.

    • Selecione DESLIGADO para desativar esse recurso.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?