6055–15 Rev. 03

Introduction

Ce manuel fournit des instructions pour la réception, la manutention, l’entreposage, l’installation (y compris la préparation des fondations) et l’entretien de l’appareillage de commutation pour installation à l’extérieur en armoire métallique sans allée de 4,76-15 kV Square D™ Masterclad de Schneider Electric. L’armoire sans allée décrite dans ces directives est construite autour de l’appareillage de commutation pour installation à l’extérieur en armoire métallique standard et est conforme à la norme ANSI/IEEE C37.20.2.

REMARQUE: Ces directives doivent être utilisées conjointement avec les directives d’utilisation 6055-30 pour Appareillage de commutation Masterclad de 4,76–15 kV série 5 pour installation à l’intérieur en armoire métallique avec disjoncteurs sous vide type VR.

Lire ces instructions et inspecter soigneusement l’équipement. Se familiariser avec l’appareil avant d’essayer de l’installer, de le faire fonctionner ou de l’entretenir.

Appareillages de commutation pour installation à l’extérieur sans allée

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.