6055–15 Rev. 03

Introducción

Este boletín contiene instrucciones para la recepción, el manejo, el almacenamiento y la instalación (incluida la preparación de la base) y el mantenimiento del tablero de fuerza sin pasillo de servicio con revestimiento metálico para exteriores Square D™ de 4.76 a 15 kV de Schneider Electric. El gabinete sin pasillo de servicio que se detalla en este boletín está construido en torno al tablero de fuerza para interiores con revestimiento metálico estándar y cumple con la norma ANSI/IEEE C37.20.2.

NOTA: Este boletín debe utilizarse junto con los boletines de instrucciones 6055-30 Tablero de fuerza Masterclad™ con revestimiento metálico para interiores de 4.76 a 15 kV, serie 5, con interruptores automáticos de vacío tipo VR.

Lea estas instrucciones e inspeccione el equipo cuidadosamente. Familiarícese con el equipo antes de intentar instalarlo, operarlo o darle mantenimiento.

Tablero de fuerza para exteriores sin pasillo de servicio

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.