DOCA0054FR-10

Configuration des contacts programmables M2C/M6C

Description générale

Les contacts programmables M2C/M6C peuvent être utilisés pour signaler des dépassements de seuils ou des modifications d'état :

  • M2C comporte 2 contacts, 1 et 2

  • M6C comporte 6 contacts, 1 à 6

Les contacts programmables M2C/M6C peuvent être configurés :

  • localement via l'IHM du déclencheur MicroLogicP/H

  • à distance via l'interface de communication

La configuration à distance de chaque contact peut être autorisée ou interdite via la configuration locale sur l'IHM du déclencheur MicroLogic P/H avec une version de firmware > 2009 AJ.

Etat de la configuration à distance

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x2647

9800

R

INT16U

0–1

P/H

Etat de la configuration à distance :

0 = la configuration à distance du contact n'est pas autorisée (réglage d'usine).

1 = la configuration à distance du contact est autorisée.

L'état de la configuration à distance peut être modifié via l'IHM du déclencheur MicroLogic P/H

Registres des contacts programmables M2C/M6C

Les paramètres des contacts programmables M2C/M6C sont enregistrés dans les registres des contacts :

Numéro du contact

Adresses du contact

Registres du contact

1

0x2648–0x264E

9801–9807

2

0x264F–0x2655

9808–9814

3

0x2656–0x265C

9815–9821

4

0x265D–0x2663

9822–9828

5

0x2664–0x266A

9829–9835

6

0x266B–0x2671

9836–9842

Description du contact programmable M2C/M6C n° 1

L'ordre et la description des contacts programmables M2C/M6C sont identiques à ceux du contact 1 :

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x2648

9801

RW

INT16U

0–4

Mode de sortie

E/P/H

0 = mode normal, sans auto-maintien (réglage d'usine)

Contact fermé à chaque fois et tant que l'alarme attribuée reste active.

P/H

1 = mode d'auto-maintien

Contact fermé pour chaque alarme attribuée et jusqu'à ce que l'alarme soit acquittée par l'utilisateur (via l'interface de commande ou grâce au réarmement du déclencheur).

P/H

2 = mode de temporisation

Contact fermé pour une durée définie pour chaque alarme attribuée. Il est ouvert à la fin de la temporisation, que l'alarme soit encore active ou non. L'alarme doit changer d'état au moins une fois afin d'ouvrir le contact à nouveau.

E/P/H

3 = forcé à 1

Le contact reste fermé et il n'est pas contrôlé par l'état de l'alarme.

E/P/H

4 = forcé à 0

Le contact reste ouvert et il n'est pas contrôlé par l'état de l'alarme.

0x2649

9802

RW

10

s

INT16U

10– 3600

P/H

Temporisation de l'activation du contact pour le mode de temporisation

Réglage d'usine : 3600 (360 s)

0x264A–0x264D

9803– 9806

RW

CHAÎNE D'OCTETS

0x00–0x7F

P/H

Nom du contact en caractères ASCII (A–Z et 0–9) utilisant 4 registres

La mise à jour via le déclencheur est impossible

Réglage d'usine : défini !’

0x264E

9807

RW

INT16U

1000– 1031

E/P/H

Numéro de l'alarme propriétaire pour le contact 1.

Réglage d'usine = 0x8000 (aucun propriétaire)

Type de contacts programmables

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x2672

9843

R

INT16U

0–6

E/P/H

0 = aucun

E/P/H

2 = M2C

P/H

6 = M6C

Attribution des événements aux contacts programmables M2C/M6C

Les contacts programmables M2C/M6C peuvent être associés à un événement-paramètre de protection avancé ou de base.

En fonction du paramètre de protection, un registre spécifique peut contenir le numéro du contact programmable qui s'ouvre ou se ferme à la fin de la temporisation de la protection (registre 8763 par exemple).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?