DOCA0054ZH-10

M2C/M6C 可编程触点的配置

概述

可使用 M2C 和 M6C 可编程触点发出设定值超限或状态更改信号:

  • M2C 有两个触点,即 1 和 2

  • M6C 有六个触点,即 1 至 6

可通过以下方式配置 M2C/M6C 可编程触点:

  • 通过 MicroLogic P/H 脱扣单元的 HMI 进行本地配置

  • 通过通信界面进行远程配置

利用固件版本 > 2009 AJ 的 MicroLogic P/H 脱扣单元的 HMI 的本地配置来启用或禁用每个触点的远程配置。

远程配置状态

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x2647

9800

R

INT16U

0–1

P/H

远程配置状态:

0 = 表示未授权触点远程配置(出厂设置)。

1 = 表示已授权触点远程配置。

仅能通过 MicroLogic P/H 脱扣单元的 HMI 在本地更改远程配置状态。

M2C/M6C 可编程触点寄存器

触点寄存器中的 M2C/M6C 可编程触点的设置:

触点编号

触点地址

触点寄存器

1

0x2648– 0x264E

9801-9807

2

0x264F– 0x2655

9808-9814

3

0x2656– 0x265C

9815-9821

4

0x265D– 0x2663

9822-9828

5

0x2664– 0x266A

9829-9835

6

0x266B– 0x2671

9836-9842

M2C/M6C 可编程触点 1 说明

M2C/M6C 可编程触点的顺序和说明同触点 1:

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x2648

9801

RW

INT16U

0-4

输出模式

E/P/H

0 = 正常模式(非锁存)(出厂设置)

每次指定的报警保持激活时触点都会关闭。

P/H

1 = 锁定模式

每个指定报警的触点均处于关闭状态,并保持激活,直到用户(通过命令界面或脱扣单元的复位)复位该报警。

P/H

2 = 时间延迟模式

触点在每个指定报警规定时间内保持关闭。将在时间延时结束时打开,无论该报警是否仍处于激活状态。必须至少更改一次该报警的状态,以便再次打开触点。

E/P/H

3 = 强制为 1

触点保持关闭状态,不受报警状态控制。

E/P/H

4 = 强制为 0

触点保持打开状态,不受报警状态控制。

0x2649

9802

RW

10

s

INT16U

10–3600

P/H

时间延时模式中的触点激活时间延时

出厂设置:3600 (360 s)

0x264A– 0x264D

9803–9806

RW

OCTET STRING

0x00–0x7F

P/H

使用 4 个寄存器以 ASCII(A–Z 和 0–9)给触点命名

不能通过脱扣单元更新

出厂设置:‘set up !’

0x264E

9807

RW

INT16U

1000–1031

E/P/H

触点 1 的所有者报警编号。

出厂设置 = 0x8000(没有所有者)

可编程的触点类型

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x2672

9843

R

INT16U

0-6

E/P/H

0 = 无

E/P/H

2 = M2C

P/H

6 = M6C

M2C/M6C 可编程触点的事件分配

M2C/M6C 可编程触点可与基本或高级保护参数事件相关。

根据保护参数,指定寄存器可包含在保护时间延时结束时打开或关闭的可编程触点编号(例如寄存器 8763)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?