7RU02-0477-02

Контроль сопротивления изоляции (R)

В незаземленных электрических системах требуется контроль изоляции для подачи сигнала тревоги в случае замыкания на землю.

Установка должна быть либо незаземленной, либо должна быть заземлена через определенное сопротивление ZX (коммерческий код: 50159).

В случае единичного замыкания на землю ток короткого замыкания очень низкий и система остается включена. Вместе с тем, учитывая, что второе замыкание может потенциально привести к срабатыванию аварийного выключателя, необходимо установить устройство контроля изоляции (IMD, IM400) для сигнализации о первоначальном замыкании. В дополнение к IM400 IFL12 (прибор для поиска пробоя изоляции) постоянно определяет, какой проводник неисправен. Если некоторые проводники не оснащены устройством IFL12, это одноканальное мобильное устройство для поиска пробоев изоляции (MFLK1) определяет пробой. Устройство включает звуковой и визуальный сигнал.

Путем постоянного контроля сопротивления изоляции можно отслеживать качество работы системы, что представляет собой форму профилактического обслуживания.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?