7FR02-0477-02

Surveillance de la résistance d’isolement (R)

Les réseaux électriques non mis à la terre nécessitent une surveillance de l’isolement qui déclenche une alarme en cas de défaut à la terre.

L’installation doit être soit non mise à la terre, soit mise à la terre selon l’impédance ZX spécifique (référence commerciale : 50159).

Dans le cas d’un défaut de terre unique, le courant de défaut est très faible et le réseau continuer donc à fonctionner. Toutefois, étant donné qu’un second défaut pourrait déclencher le disjoncteur, un IMD IM400 doit être installé pour indiquer le défaut initial. En complément de l’IM400, l’IFL12 (localisateur de défaut d’isolement) permet de localiser en permanence l’arrivée défectueuse. Si certaines arrivées ne sont pas équipées de l’IFL12, ce canal Localisateur de défaut mobile 1 (MFLK1) permet de localiser le défaut. Cet appareil déclenche un signal sonore et un signal visuel.

En surveillant constamment la résistance d’isolement, vous pouvez suivre la qualité du réseau, ce qui est une forme de maintenance préventive.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?