7IT02-0477-02

Monitoraggio della resistenza di isolamento (R)

Il sistema di potenza non collegato a terra richiede il monitoraggio dell'isolamento per generare un allarme in caso di guasto di terra.

L'installazione deve essere senza o con messa a terra tramite l'impedenza specifica ZX (riferimento commerciale: 50159).

In caso di un singolo guasto a terra, la corrente di guasto sarà molto bassa e il sistema resterà acceso. Tuttavia, poiché un secondo guasto potrebbe provocare lo scatto dell'interruttore, installare un IMD, IM400, per indicare un guasto iniziale. Per completare IM400, l'IFL12 (localizzatore di guasti isolamento) indica costantemente quale linea di alimentazione è difettosa. Se alcune linee di alimentazione non sono dotate dell'IFL12, questo localizzatore di guasti mobile monocanale (MFLK1) individua il guasto. Questo dispositivo attiva un segnale acustico e visivo.

Il monitoraggio costante della resistenza di isolamento consente di monitorare la qualità del sistema, una sorta di manutenzione preventiva.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?