7ES02-0477-02

Supervisión de la resistencia de aislamiento (R)

Los sistemas de alimentación sin conexión a tierra requieren la supervisión del aislamiento para generar una alarma en caso de fallo a tierra.

La instalación debe carecer de conexión a tierra o conectarse a tierra a través de la impedancia específica ZX (referencia comercial: 50159).

En caso de que solo haya un fallo a tierra, la corriente de fallo es muy baja, el sistema permanece encendido. Sin embargo, puesto que un segundo fallo podría provocar una activación del interruptor, es necesario instalar un IMD, en concreto el IM400, que indique cualquier fallo inicial. Para complementar al IM400, el IFL12 (localizador de fallos de aislamiento) localiza permanentemente qué alimentadores presentan fallos. Si alguno de los alimentadores no está equipado con el IFL12, es este canal del localizador de averías portátil 1 (MFLK1) el que localiza el fallo. Este dispositivo activa una señal auditiva y visual.

Supervisar la resistencia de aislamiento de forma constante le permite hacer un seguimiento de la calidad del sistema, que es una forma de mantenimiento preventivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?