每相谐波分析

简介

每相谐波分析 Digital Module 实时监测高达 40 次的独立电压和电流谐波。如果谐波污染达到不可接受的水平,它可以帮助您选择适当的纠正措施。

总谐波失真 THD(I)、THD(V)、THD-R(I) 和 THD-R(V) 是 MicroLogic X 控制单元的标准计算

根据 IEC 61000-4-30(测试和测量技术 - 电能质量测量方法)中规定的测量方法,由 MicroLogic X 控制单元计算各个谐波。每 200 毫秒执行一次每相谐波分析。MicroLogic X 控制单元将每 3 秒计算得到的每相谐波值进行累计。

先决条件

在购买了每相谐波分析 Digital Module 且将此模块安装到了 MicroLogic X 控制单元上后,才可获得每相谐波分析功能。

每相谐波分析 Digital Module 兼容:

  • IEC 标准的 MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X7.0 X 控制单元

  • UL 标准的 MicroLogic 3.0 X5.0 X6.0 X 控制单元

  • 固件版本不低于 002.000.000 的 MicroLogic X 控制单元较早的固件版本需要更新才能兼容

如果 IFE/EIFEIFM 固件版本与 Digital Module 兼容,则可以通过 IFE/EIFEIFM 通讯接口远程获取来自 Digital Module 的数据。有关更多信息,请参阅通讯接口的固件兼容性

特性

测量值

单位

范围

精度

精度范围

  • 1 上的 1 至 40 次的电流谐波(40 个值)

  • 2 上的 1 至 40 次的电流谐波(40 个值)

  • 3 上的 1 至 40 次的电流谐波(40 个值)

  • 中心线上的 1 至 40 次的电流谐波(40 个值)

A

0-20 x In

5%

MTZ1:40–(1,600 x 1.2)

MTZ2:40–(4,000 x 1.2)

MTZ3:80–(6,300 x 1.2)

  • 1 至 40 次的线电压 V12 谐波 (40 个值)

  • 1 至 40 次的线电压 V23 谐波 (40 个值)

  • 1 至 40 次的线电压 V31 谐波 (40 个值)

V

0-1,150

5%

208–690 x 1.2

  • 1 至 40 次的相电压 V1N 谐波 (40 个值)

  • 1 至 40 次的相电压 V2N 谐波 (40 个值)

  • 1 至 40 次的相电压 V3N 谐波 (40 个值)

V

0-660

5%

120-400 x 1.2

数据可用性

测量值

MicroLogic X HMI

EcoStruxure Power Device 应用

EcoStruxure Power Commission 软件

FDM128

FDM121

通讯 TCP/IP

IFE/EIFE 网页

x 相电流 n 次谐波的量级(基波)

中性线电流 n 次谐波的量级(基波)

线电压 Vxy n 次谐波的量级(基波)

相电压 VxN n 次谐波的量级(基波)

谐波谱通过 BluetoothUSB OTG 连接在 EcoStruxure Power Device 应用 上显示。

可以使用 EcoStruxure Power Device 应用 将谐波谱导出为 JSON 格式的文件。

谐波的起源和影响

电网中存在多个非线性负载,它们导致电网中产生谐波电流。

谐波电流会使电流和电压波失真,并降低所配送的电能的质量。

如果失真较大,则可能导致:

  • 用电设备发生运行干扰或性能降低。

  • 设备和导体意外温升。

  • 功率消耗过多。

这些形形色色的影响会增加系统的安装和运行成本。因此,必须监测电能质量。

谐波的定义

周期性信号由下列信号叠加而成:

  • 基频原始正弦信号(如 50 Hz60 Hz)。

  • 频率为基频的倍数的正弦信号,即谐波。

  • 任何直流分量。

此周期性信号可分解为下列各项的和:

其中:

  • y0:直流分量值

  • yn:n 阶谐波的 RMS 值

  • ω:基频的波动

  • φn:n 阶谐波分量的相位差

注: 一阶谐波称作基波。

谐波分量导致电流波形失真示例:

1 Irms:谐波波形的 RMS 值

2 I1:基波电流

3 I3:三阶谐波电流

4 I5:五阶谐波电流

屏幕示例

以下屏幕举例显示了 EcoStruxure Power Device 应用 上可用的信息。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?