功率计算算法

简介

其中的算法适用于三瓦特表计算法。功率的定义和计算针对具有谐波的网络。

计算的量的显示:

  • MicroLogic X 显示屏的下列屏幕上,主页 > 测量值 > 功率(仅总功率)

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用(仅总功率)

  • 在使用通讯网络的远程控制器上

有功功率

每相有功功率的计算方式如下:

总有功功率的计算方式如下:

无功功率

包含谐波的每相无功功率的计算方式如下:

总无功功率的计算方式如下:

  • 通过矢量法:

  • 通过算术法:

视在功率

每相视在功率和总视在功率的计算方式如下:

Sp = (Vp x Ip),其中,p = 1、2、3(相)

每相视在功率和总视在功率的计算方式如下:

  • 通过矢量法:

  • 通过算术法:

3 极断路器的 ENVT 接线和配置

当安装在使用分布式中心线的系统上时,必须对 ENVT 进行正确的接线和配置,以便计算和显示每个相的正确值

当安装在不使用分布式中心线的系统上时,如果 ENVT 配置为“是”,每相功率值则是无关的。

下表给出了每种配置的显示值和计算值:

电源系统

MTZ

ENVT 已接线

ENVT 已配置

Ptot

Pp

Qtot

Qp

Stot

PFtot

PFp

VLL

Vavg LL

VLN

Vavg LN

3 相 + 中心线

4P

NA

NA

3P

3P

NR

NR

NR

NR

NR

3P

ND

ND

ND

ND

ND

3P

ND

ND

ND

ND

ND

3 相

3P

NA

NR

NR

NR

NR

NR

3P

NA

ND

ND

ND

ND

ND

值被计算并显示

NA 不适用

NR 所显示的值是无关的

ND 不显示值

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?