DOCA0102ZH-12

故障预置设置模式

简介

故障预置设置模式是一种保护模式。它允许在检测到以下任一事件时以故障预置设置值保持断路器的保护功能:

可用性

故障预置设置模式适用于:

  • IEC 标准的 MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X7.0 X 控制单元

  • UL 标准的 MicroLogic 3.0 X, 5.0 X6.0 X 控制单元

工作原理

检测到以下事件时,自动激活故障预置设置模式:

代码

事件

故障预置设置

0x1409 (5129) 无法读取互感器插头

已激活的脱扣曲线的标准保护功能的设置被替换为故障预置设置。

按照与事件相关的操作建议,回到正常模式,使用原来的已激活的设置。

0x1510 (5392) 内部电流供应源 (CPS) 互感器故障。Tsd 强制为 0。

只有活动脱扣曲线的短延时保护参数才被故障预置设置替换:Tsd 强制为 0I²tOFF. 用户设定的其他保护设置保持不变。

联系您的 Schneider Electric 更换断路器的服务代表。

当故障预置设置模式处于活动状态时,只有活动的脱扣曲线被故障预置设置替换,从而保持保护效率。故障预置设置是固定的,无法修改。

注: 如果已激活的脱扣曲线的设置与故障预置设置相同,则已激活的脱扣曲线的设置保持不变,且不激活故障预置设置模式。
注意
意外操作风险
在故障预置设置模式已激活的情况下:
  • 不得更改保护设置。
  • 不得启用/禁用 ERMS。
  • 不得切换保护设置组(即 A 组和 B 组)。
如果不遵守这些说明,可能会导致意外操作。

在故障预置设置模式已激活的情况下,会生成事件 0x142F (5167) 保护设置的最后修改尚未完全应用

故障预置设置模式指示

在故障预置设置模式已激活的情况下:

  • 故障预置设置模式 显示在 脱扣曲线 快速浏览的屏幕。

  • EcoStruxure Power Commission 软件和 EcoStruxure Power Device 应用 会在已激活脱扣曲线的屏幕上显示故障预置设置模式

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.