DOCA0102FR-12

Assistance

Présentation

Le menu Assistance de l'afficheur MicroLogic X fournit les informations suivantes :

  • Calendrier de maintenance

  • Version du micrologiciel : L'écran affiche des informations sur la version du micrologiciel des microprocesseurs installés dans l'unité de contrôle MicroLogic X. Le logiciel EcoStruxure Power Commission gère les mises à jour du micrologiciel.

  • Version du matériel : L'écran d'affichage fournit des informations sur la version matérielle de l'afficheur MicroLogic X intégré dans le format aaa.bbb.ccc.

    • Si aaa = 001 : Afficheur dépourvu de la fonction de communication san fil IEEE 802.15.4

    • Si aaa >= 002 : Afficheur pourvu de la fonction de communication sans fil IEEE 802.15.4

Disponibilité des données

La version du micrologiciel est disponible :

  • Sur l'afficheur MicroLogic X, dans : Accueil > Maintenance > Assistance > Version du micrologiciel

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Dans l'application Application EcoStruxure Power Device

  • Sur un contrôleur distant via le réseau de communication

La version matérielle est disponible sur l'afficheur MicroLogic X, dans : Accueil > Maintenance > Assistance > Version matérielle

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.