DOCA0102FR-12

Vue disjoncteur

Présentation

La fonction Vue disjoncteur affiche une description du bloc disjoncteur, comprenant les informations suivantes :

  • Gamme du disjoncteur

  • Taille de l'appareil

  • Courant nominal

  • Niveau de performance

  • Système d'alimentation

  • Standard

Disponibilité des données

Les données de la Vue disjoncteur sont disponibles :

  • Sur l'écran d'affichage MicroLogic X, dans le menu Accueil > Maintenance > Vue disjoncteur

  • Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Sur un contrôleur distant via le réseau de communication

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.