DOCA0102FR-12

État de santé

Présentation

Les fonctions suivantes permettent de déterminer l'état de santé du disjoncteur :

L'état de santé du disjoncteur est indiqué par l'une des icônes suivantes :

  • OK (blanc)

  • Alarme de sévérité moyenne détectée nécessitant une action non urgente (orange)

  • Alarme de sévérité haute détectée nécessitant une action corrective immédiate (rouge)

Pour plus d'informations, reportez-vous à la liste des événements.

Voyant de service

Le voyant de service informe l'utilisateur de l'état de santé du disjoncteur :

  • Voyant orange : alarme de sévérité moyenne détectée, nécessite une opération de maintenance non urgente.

  • Voyant rouge : alarme de sévérité haute détectée, nécessite une opération de maintenance immédiate.

Disponibilité des données

L'indicateur d'état de santé et les informations détaillées sur l'état de santé du disjoncteur sont disponibles :

  • Sur l'écran MicroLogic X, dans : Accueil > Vue générale > Etat

  • Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Avec Application EcoStruxure Power Device via une connexion Bluetooth ou USB OTG

  • Sur un contrôleur distant via le réseau de communication

NOTE: La Vue générale de l'afficheur MicroLogic X indique l'état de santé OK (icône ) en l'absence d'événement de sévérité haute ou moyenne.

En cas de détection d'un événement de sévérité haute ou moyenne, une fenêtre contextuelle s'affiche. Si cette fenêtre est acquittée en appuyant sur OK, l'icône orange ou rouge apparaît de nouveau dans le défilement de la Vue générale, et dans Accueil > Vue générale > État si le défilement est désactivé.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.