Mode Vue générale

Vue générale

Le mode Vue générale présente une séquence d'écrans, qui varient en fonction du type d'unité de contrôle MicroLogic X. Chaque écran affiche une capture des valeurs de fonctionnement associées à l'unité de contrôle. Les valeurs affichées sur les écrans de protection correspondent aux paramètres actifs actuellement utilisés par les fonctions de protection.

Lorsque le défilement automatique est activé, les écrans sont affichées dans l'ordre avec une temporisation configurable. Lorsqu'il est désactivé, il est possible de naviguer manuellement d'un écran à l'autre.

Le défilement de la Vue générale est activé par défaut.

Lorsque l'unité de contrôle MicroLogic X est allumée, le défilement en vue générale commence après le délai configuré s'il n'y a pas de message d'événement actif.

Configurez l'affichage Vue générale en paramétrant :

  • Le temps d'affichage de chaque écran dans la séquence de défilement Vue générale

  • La temporisation de reprise automatique du défilement après son interruption

    Si le défilement est désactivé, l'écran Courant de la Vue générale est affiché après cette temporisation.

Voici à quoi ressemblent les écrans de la Vue générale pour l'unité de contrôle MicroLogic 6.0 X.

Liste des écrans de la Vue générale

En fonction du type d'unité de contrôle MicroLogic X, la Vue générale affiche les écrans suivants :

Écran

Description

Type MicroLogic X

Etat(1)

Affiche l'état de santé du disjoncteur :

  • OK (blanc)

  • Alarme de sévérité moyenne détectée nécessitant une action non urgente (orange)

  • Alarme de sévérité haute détectée nécessitant une action immédiate (rouge)

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Écran de démarrage

Rappelle à l'utilisateur de télécharger l'application mobile Application EcoStruxure Power Device pour gérer l'unité de contrôle MicroLogic X.

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Courant(1)

Affiche les valeurs de courant efficace I1, I2, I3 sur les phases 1, 2, 3 sous forme de graphiques à barres exprimés en % de Ir. La plus haute valeur de courant de phase est affichée en Ampères sous le graphique.

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Réseau(1)

Affiche les valeurs en temps réel pour :

  • Moyenne de 3 tensions efficaces entre phases

  • Fréquence

  • Facteur de puissance

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Puissance(1)

Affiche les valeurs en temps réel pour :

  • P tot : puissance active totale

  • Q tot : puissance réactive totale

  • S tot : puissance apparente totale

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Energie(1)

Affiche les valeurs en temps réel pour :

  • Ep : énergie active totale

  • Eq : énergie réactive totale

  • Es : énergie apparente totale

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Courbe décl.

  • En mode de réglage Repli, affiche le message Mode de réglage Repli.

  • Lorsque la fonction ERMS est enclenchée, affiche le message ERMS activé.

  • Lorsque la fonction ERMS est désenclenchée et que le double réglage est activé, affiche :

    • Double réglage ON, jeu A activé ou

    • Double réglage ON, jeu B activé

  • Lorsque la fonction ERMS est désenclenchée et que le double réglage est désactivé, aucun écran ne s'affiche.

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Réglages LI

Affiche une sélection de paramètres de protection actifs :

  • Seuil de la protection long retard contre les surintensités Ir

  • Temporisation de la protection long retard contre les surintensités tr

  • Seuil de la protection instantanée contre les surintensités Isd

MicroLogic 2.0 X

Réglages LI

Affiche une sélection de paramètres de protection actifs :

  • Seuil de la protection long retard contre les surintensités Ir

  • Temporisation de la protection long retard contre les surintensités tr

  • Seuil de la protection instantanée contre les surintensités Ii

MicroLogic 3.0 X

Réglages LSI

Affiche une sélection de paramètres de protection actifs :

  • Seuil de la protection long retard contre les surintensités Ir

  • Temporisation de la protection long retard contre les surintensités tr

  • Seuil de la protection court retard contre les surintensités Isd

  • Temporisation de la protection court retard contre les surintensités tsd

  • Seuil de la protection instantanée contre les surintensités Ii

MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

I

Affiche une sélection de paramètres de protection actifs :

  • Seuil de la protection Terre Ig

  • Temporisation de la protection Terre tg

MicroLogic 6.0 X

I diff. résiduel

Affiche une sélection de paramètres de protection actifs :

  • Seuil de protection différentielle IΔn

  • Temporisation de protection différentielle Δt

MicroLogic 7.0 X

(1) Les données de l'écran sont rafraîchies à chaque seconde.

NOTE: Les valeurs de paramètres affichées dans les écrans de la Vue générale représentent les paramètres actifs utilisés par les fonctions de protection. Elles peuvent différer de celles affichées dans le menu Protection lorsque le message Mode de réglage Repli est affiché dans l'écran Courbe de déclenchement.

Configuration du mode Vue générale

Pour configurer les paramètres de la Vue générale, accédez à Accueil > Configuration > Général > Vue générale. Les paramètres disponibles sont les suivants :

  • Défilement : Sélectionnez la valeur ON pour activer le défilement automatique dans la Vue générale. (Lorsque OFF est sélectionné, l'écran Courant de la Vue générale est affiché après la temporisation configurée.)

Lorsque le défilement de la Vue générale est activé, les paramètres suivants sont disponibles :

  • Cadence : durée d'affichage de chaque écran Vue générale lors du défilement.

  • Redémarrage : temporisation avant la reprise du défilement Vue générale à la suite d'une interruption. Cette temporisation est aussi la temporisation d'événement, c'est-à-dire le délai avant qu'un message d'événement s'affiche à nouveau si la cause de cet événement n'est pas acquittée en appuyant sur OK.

Lorsque le défilement de la Vue générale est désactivé, le paramètre suivant est disponible :

Délai : temporisation avant l'affichage de l'écran Courant de la Vue générale. Cette temporisation est aussi la temporisation d'événement, c'est-à-dire le délai avant qu'un message d'événement s'affiche à nouveau si la cause de cet événement n'est pas acquittée en appuyant sur OK.

Les paramètres configurables sont affichés dans le tableau suivant.

Paramètre

Unité

Plage

Étape

Réglage d'usine

Défilement

ON/OFF

ON

Cadence

secondes

3–60

1

3

Redémarrage

minutes

1–60

1

15

Délai

minutes

1–60

1

15

Démarrage du défilement Vue générale

Lorsqu'il est activé, le défilement Vue générale peut être relancé :

  • Automatiquement

  • Manuellement

Pour lancer automatiquement le défilement Vue générale, attendez que la temporisation Redémarrage se termine.

Pour lancer manuellement le défilement Vue générale :

Étape

Action

1

Dans le menu Accueil, sélectionnez Vue générale.

2

Appuyez sur OK pour relancer le défilement des écrans de la Vue générale.

Arrêt du défilement Vue générale

Arrêtez le défilement Vue générale comme suit :

  • Appuyez sur le bouton ESC ou le bouton d'accueil. L'écran affiche le menu Accueil. De là, utilisez les boutons de défilement vers le haut et vers le bas pour naviguer dans la structure des menus.

    NOTE: Si vous n'appuyez sur aucun bouton avant que le délai Redémarrage n'expire, le défilement Vue générale reprend.
  • Appuyez sur l'un des trois boutons contextuels. Le défilement Vue générale s'arrête. Utilisez les boutons de défilement vers le haut et vers le bas pour faire défiler manuellement les écrans Vue générale.

Lorsque l'unité de contrôle MicroLogic X détecte l'un des événements suivants, le défilement Vue générale s'arrête et un message contextuel s'affiche :

  • Appariement Bluetooth

  • Déclenchement

  • Alarme de sévérité haute

  • Alarme de sévérité moyenne

  • ERMS activé

Désactivation du défilement automatique Vue générale

Pour désactiver le défilement Vue générale, procédez comme suit :

Étape

Action

1

Appuyez sur le bouton d'accueil.

2

Accédez à Accueil > Configuration > Général > Vue générale.

3

Appuyez sur OK.

4

Utilisez les boutons contextuels + ou - pour configurer le paramètre Défilement :

  • ON pour sélectionner le défilement automatique de la Vue générale

  • OFF pour désactiver le défilement automatique de la Vue générale

5

Appuyez sur OK pour enregistrer la sélection.

6

Appuyez sur ESC ou sur le bouton d'accueil.

Un écran de confirmation s'affiche.

7

Dans l'écran de confirmation, appuyez sur :

  • Y pour confirmer la modification des paramètres

  • ou N pour annuler la modification

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?