DOCA0102FR-12

Mode de réglage Repli

Présentation

Le mode de réglage Repli est un mode de protection. Il permet de maintenir les fonctions de protection standard du disjoncteur avec des valeurs de repli en cas de détection d'un des événements suivants :

  • Erreur de lecture fiche de capteur (code 0x1409)

  • Dysfonctionnement de capteurs d’alimentation internes. Tsd forcé sur 0. (code 0x1510)

Disponibilité

Le mode de réglage Repli est disponible sur :

  • les unités de contrôle MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X et 7.0 X pour la norme IEC

  • les unités de contrôle MicroLogic 3.0 X, 5.0 X et 6.0 X pour la norme UL

Principe de fonctionnement

Le mode de réglage Repli est activé automatiquement après détection des événements suivants :

Code

Evénement

Paramètres de repli

0x1409 (5129) Erreur de lecture du connecteur du capteur

Les paramètres des fonctions de protection standard de la courbe de déclenchement active sont remplacés par des paramètres de repli.

Suivez les actions recommandées concernant l'événement pour revenir au mode normal avec les paramètres actifs d'origine.

0x1510 (5392) Dysfonctionnement de capteurs d’alimentation internes. Tsd forcé sur 0.

Seuls les paramètres de protection court retard de la courbe de déclenchement active sont remplacés par des réglages de repli : Tsd est forcé à 0 et I²t à OFF. Les autres paramètres de protection définis par l'utilisateur restent inchangés.

Contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric pour remplacer le disjoncteur.

Lorsque le mode de réglage Repli est actif, seule la courbe de déclenchement active est remplacée par des paramètres de repli pour maintenir l'efficacité de la protection. Les paramètres de repli sont fixes et ne peuvent pas être modifiés.

NOTE: Si les paramètres de la courbe de déclenchement active sont identiques aux paramètres de repli, ils restent inchangés et le mode de réglage Repli n'est pas activé.
AVIS
RISQUE DE FONCTIONNEMENT IMPRÉVU
Lorsque le mode de réglage Repli est actif :
  • Ne modifiez pas les paramètres de protection.
  • N'engagez pas et ne désengagez pas ERMS.
  • Ne commutez pas les jeux de paramètres de protection A et B.
Le non-respect de ces consignes peut entraîner un fonctionnement indésirable.

Lorsque le mode de réglage Repli est actif, l'événement 0x142F (5167) La dernière modification des paramètres de protection n'a pas été complètement appliquée est généré.

Signalement du Mode de réglage Repli

Lorsque le mode de réglage Repli est actif :

  • La mention Mode de réglage Repli s'affiche sur l'écran Courbe de déclenchement de l'affichage Vue générale.

  • Le logiciel EcoStruxure Power Commission et EcoStruxure Power Device affichent Mode de réglage Repli sur l'écran de la courbe de déclenchement active.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.