定向过流保护 (ANSI 67)

简介

定向过流保护能够检测短路电流的方向,因此有助于保护设备免受可能在断路器内双向循环的短路电流的损坏。

有两种独立的保护:

  • 正向过流

  • 反向过流

定向过流保护有助于以全面的保护级别保护设备免受相对相短路、相对中性线短路和相对地短路的损坏。

ANSI 67–定向过流保护 Digital Module 用于生成报警或脱扣。

前提条件

在购买了 ANSI 67 - 定向过流保护 Digital Module 并将其安装在 MicroLogic 控制单元上后,才可获得定向过流保护功能。

定向过流保护要求使用外部 24 Vdc 电源。

定向过流保护兼容以下控制单元:

  • IEC 标准的 MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X7.0 X 控制单元

  • UL 标准的 MicroLogic 3.0 X5.0 X6.0 X 控制单元

  • 固件版本不低于 004.000.000MicroLogic X 控制单元。较早的固件版本需要更新才能兼容

注: MicroLogic 2.0 X3.0 X 控制单元上,由于瞬时保护无法设置为 OFF,因此定向过流保护的作用有限。有关详细信息,请参阅设置指南

如果 IFE/EIFEIFM 固件版本与 Digital Module 兼容,则可以通过 IFE/EIFEIFM 通讯接口远程获取来自 Digital Module 的数据。有关更多信息,请参阅通讯接口的固件兼容性

工作原理

定向过流保护基于各相和中性线的实际 RMS 电流,最多 40 次谐波。

定向过流保护针对各相和中性线(如有)单独提供保护。

定向过流保护:

  • 是一种与过流时间无关的保护。

  • 检测短路电流的方向。

在满足以下条件的情况下,触发定向过流保护脱扣:

  • 电流值超过设置(IfwIrv)。

  • 相关时间延迟(tfwtrv)结束。

  • 检测到短路电流的方向。

    • 从断路器的顶部连接到底部连接:正向过流保护脱扣

    • 从断路器的底部连接到顶部连接:反向过流保护脱扣

禁止保护

如要禁止正向或反向过流保护,必须同时满足以下两个条件:

  • 通过将“禁止”参数设置为 ON 来启用禁止。每种保护(正向和反向)的禁止是单独启用的。

  • 通过 IO 模块的输入激活了对可选保护的禁止。功能禁止可选保护必须分配给 IO 模块的输入。

有关禁止可选保护的更多信息,请参阅 Enerlin'X IO - 用于单个断路器的输入/输出应用程序模块 - 用户指南

设置保护

正向过流保护设置为:

  • Ifw 模式:启用 (ON) 或禁用 (OFF) 正向过流保护

  • Ifw 操作:将正向过流保护的结果设置为脱扣或报警

    • 脱扣:断路器脱扣,并生成三个事件(启动、运行和脱扣)

    • 报警:生成两个事件(启动和运行)

  • Ifw 禁止:启用 (ON) 要通过 IO 模块禁止的正向过流保护

  • Ifw:正向过流保护阈值

  • tfw:正向过流保护时间延迟

反向过流保护设置为:

  • Irv 模式:启用 (ON) 或禁用 (OFF) 反向过流保护

  • Irv 操作:将反向过流保护的结果设置为脱扣或报警

    • 脱扣:断路器脱扣,并生成三个事件(启动、运行和脱扣)

    • 报警:生成两个事件(启动和运行)

  • Irv 禁止:启用 (ON) 要通过 IO 模块禁止的反向过流保护

  • Irv:反向过流保护阈值

  • trv:反向过流保护时间延迟

设置方法如下:

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件(受密码保护)

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)

双重设置功能不适用于定向过流保护。在启用了双重设置功能的情况下,无论激活的是集合 A 设置还是集合 B 设置, 定向过流保护设置都是相同的。

保护设置

方向

设置

单位

范围

步骤

出厂设置

正向

Ifw 模式

开/关

Ifw 动作

报警/脱扣

报警

Ifw 禁止

开/关

Ifw

A

0.5-10 x In

1

1.5 x In

tfw

0.1-0.4

0.1

0.1

反向

Irv 模式

开/关

Irv 动作

报警/脱扣

报警

Irv 禁止

开/关

Irv

A

0.5-10 x In

1

1.5 x In

trv

0.1-0.4

0.1

0.1

有关详细信息,请参阅设置指南

10 x Ifw 或 10 x Irv 时的运行时间

定向过流保护的运行时间取决于 tfwtrv 时间延迟。

tfw 或trv 时间延迟(秒)

0.1

0.2

0.3

0.4

不脱扣时间(秒)

> 0.02

> 0.14

> 0.27

> 0.40

最大分断时间(秒)

< 0.14

< 0.23

< 0.32

< 0.50

保护特性

IfwIrv 精确度为 ±10%。

定向过流保护的特性:

  • 与时间无关

  • 滞后:固定为 98%

预定义事件

该功能生成下列预定义事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x6423 (25635)

正向过流脱扣

脱扣

0x6424 (25636)

反向过流脱扣

脱扣

0x6223 (25123)

正向过流启动

保护

0x6224 (25124)

反向过流启动

保护

0x6323 (25379)

正向过流运行

保护

中等

0x6324 (25380)

反向过流运行

保护

中等

0x0EF8 (3832)

可选保护通过 IO 禁用

保护

0x0D0C (3340)

IO/CU 配置错误:可选保护禁止

配置

中等

用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅事件管理

保护事件的生成方式如下:

  • 保护启动时,生成启动事件。

  • 保护时间延迟结束时,生成运行事件。

    在禁止了可选保护时,不生成运行事件。

  • 断路器脱扣线圈 (MITOP) 激活时,生成脱扣事件。

    在以下情况下,不会生成脱扣事件:

    • 可选保护设为报警模式

    • 抑制了可选保护

建议操作

代码

事件

建议操作

0x6423 (25635)

正向过流脱扣

复位设备或使用 EcoStruxure Power Device 应用 内的电力恢复助手。

0x6424 (25636)

反向过流脱扣

复位设备或使用 EcoStruxure Power Device 应用 内的电力恢复助手。

0x0EF8 (3832)

可选保护通过 IO 模块禁止

检查与 IO 模块连接的禁止选择开关。

0x0D0C (3340)

IO/CU 配置错误:可选保护禁止

使用 EcoStruxure Power Commission 软件纠正配置错误:

  • 如果希望通过 IO 模块来禁止可选保护,则以“禁止可选保护”分配来连接 IO 模块。

  • 如果不希望通过 IO 模块来禁止可选保护,则不以“禁止可选保护”分配来连接 IO 模块。

复位脱扣事件

有关在因电气故障而脱扣之后复位断路器的说明,请参阅相关文档

  • MasterPacT MTZ1 — 断路器和隔离开关 - 用户指南

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 — 断路器和隔离开关 - 用户指南

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?