DOCA0102ZH-12

设置定向过流保护 (ANSI  67)

设置指南

定向过流保护与短延时过流保护一起使用。对正向或反向过流保护和时间延迟(tfwtrv)的选择以及短延时过流保护 (tsd) 的时间延迟设置有助于保护电力系统免受可能进行正向和反向循环的短路电流的损坏。

当以定向过流保护来负责脱扣时,通常需通过将 Ii 模式设置为 OFF 来禁用瞬时过流保护 (ANSI 50)。

在有多个电源并联的电力系统上的应用

定向过流保护可被应用在有两个或更多个电源并联运行以提高电力可用性的电力系统上。这些电源可以是变压器或发电机。

这里提供了两个电力系统的示例,其中一个拥有定向过流保护,另一个则没有定向过流保护:

  • 两个电源并联运行,其间没有母联断路器。

  • 两个电源并联运行,其间设置有母联断路器,且此母联断路器常闭。

硬件配置

保护方案

电力可用性

应用示例

2 个电源

无连接断路器

2 个断路器,不配备定向过流保护

商业楼和工业楼

2 个断路器,配有定向过流保护

**

商业楼和工业楼

2 个电源

1 个母联断路器(常闭)

2 个断路器,不配备定向过流保护

1 个母联断路器,不配备定向过流保护

*

油气应用

海事应用

数据中心

2 个断路器,配有定向过流保护

1 个母联断路器,不配备定向过流保护

***

油气应用

海事应用

数据中心

无母联断路器的两个电源的设置指南

下表显示了断路器的过流保护设置:

断路器

ANSI 50

ANSI 51

ANSI 67正向

ANSI 67 反向

Q1Q2(不支持 ANSI 67

tsd = 0.2 秒

不适用

不适用

Q1Q2(支持 ANSI 67

tsd = 0.2 秒

trv = 0.1 秒

Q3

tsd = 0.1 秒

不适用

不适用

下表显示了取决于短路电流位置的过流保护行为:

外壳

Q1Q2(不支持 ANSI 67

Q1Q2(支持 ANSI 67

A1 中的短路

  • Q1 通过 ANSI 51 脱扣

  • Q2 通过 ANSI 51 脱扣

母线关闭。

  • Q1 通过 ANSI 67 脱扣

    Irv1<Isd2trv1<tsd2

  • Q2 打开

母线打开。

B1 中的短路

  • Q1 通过 ANSI 51 脱扣

  • Q2 通过 ANSI 51 脱扣

母线关闭。母联断路器的加入可以保持一半母线处于打开状态。

  • Q1 通过 ANSI 51 脱扣

  • Q2 通过 ANSI 51 脱扣

母线关闭。母联断路器的加入可以保持一半母线处于打开状态。

带一个母联断路器的两个电源的设置指南

下表显示了断路器的过流保护设置:

断路器

ANSI 50

ANSI 51

ANSI 67正向

ANSI 67 反向

Q1Q2(不支持 ANSI 67

tsd = 0.3 秒

不适用

不适用

Q1Q2(支持 ANSI 67

tsd = 0.3 秒

trv = 0.1 秒

Q12(不支持 ANSI 67

tsd = 0.2 秒

不适用

不适用

Q3Q4

tsd = 0.1 秒

不适用

不适用

下表显示了取决于短路电流位置的过流保护行为:

外壳

Q1Q2(不支持 ANSI 67

Q1Q2(支持 ANSI 67

A1 中的短路

  • Q12 通过 ANSI 51 脱扣

  • Q1 通过 ANSI 51 脱扣

  • Q2 打开

一半母线 (1) 关闭。

一半母线 (2) 打开。

  • Q1 通过 ANSI 67 脱扣

    Irv1<Isd2Isd12trv1<tsd2tsd12

  • Q12 打开

  • Q2 打开

母线打开。

B1 中的短路

  • Q12 通过 ANSI 51 脱扣

  • Q1 通过 ANSI 51 脱扣

  • Q2 打开

一半母线 (1) 关闭。

一半母线 (2) 打开。

  • Q1 通过 ANSI 51 脱扣

  • Q2 通过 ANSI 51 脱扣

一半母线 (1) 关闭。

一半母线 (2) 打开。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.