DOCA0102FR-12

Protection contre les surintensités directionnelles (ANSI 67)

Présentation

En raison de sa capacité à détecter la direction d'un courant de court-circuit, la protection de surintensité directionnelle permet de protéger une installation contre les courants de court-circuit susceptibles de circuler dans les deux sens à travers le disjoncteur.

Deux protections s'appliquent de manière indépendante :

  • Surintensité directionnelle aval

  • Surintensité directionnelle amont

La protection contre les surintensités directionnelles permet de protéger les équipements contre les courts-circuits entre phases, phase à neutre et phase à terre en toute sélectivité.

Le Digital Module de protection contre les surintensités directionnelles ANSI 67 est utilisé pour générer une alarme ou un déclenchement.

Conditions préalables requises

La protection contre les surintensités directionnelles est disponible lorsque le Digital Module ANSI 67 a été installé sur l'unité de contrôle MicroLogic.

La protection contre les surintensités directionnelles nécessite une alimentation 24 Vcc externe.

La protection contre les surintensités directionnelles est compatible avec :

NOTE: Sur les unités de contrôle MicroLogic 2.0 X et 3.0 X, la protection de surintensité directionnelle présente des avantages limités dans la mesure où la protection instantanée ne peut pas être désactivée. Pour plus d'informations, consultez les recommandations de réglages.

Les données en provenance du Digital Module sont accessibles à distance via les interfaces de communication IFE/EIFE ou IFM si la version du micrologiciel IFE/EIFE ou IFM est compatible avec le module numérique. Pour plus d’informations, consultez la compatibilité du micrologiciel des interfaces de communication.

Principe de fonctionnement

La protection de surintensité directionnelle est basée sur le courant efficace véritable des phases et du neutre, jusqu'à l'harmonique 40.

La protection de surintensité directionnelle est implémentée indépendamment pour chaque phase et pour le neutre, le cas échéant.

La protection contre les surintensités directionnelles :

  • Est une protection indépendante du temps.

  • Détecte la direction du courant de court-circuit.

La protection de surintensité directionnelle se déclenche si les conditions suivantes sont remplies :

  • La valeur du courant est supérieure au réglage du paramètre (Ifw ou Irv).

  • La temporisation associée (tfw ou trv) est écoulée.

  • La direction du courant de court-circuit est détectée :

    • Depuis la connexion amont vers la connexion aval du disjoncteur : déclenchement de la protection de surintensité directionnelle aval

    • Depuis la connexion aval vers la connexion amont du disjoncteur : déclenchement de la protection de surintensité directionnelle amont

Inhibition de la protection

Pour inhiber la protection de surintensité directionnelle aval ou amont, il faut que les conditions suivantes soient toutes les deux satisfaites :

  • L'inhibition est activée à l'aide du paramètre Inhibition (réglé sur ON). L'inhibition est activée séparément sur chacune des protections (aval et amont).

  • L'inhibition des protections optionnelles est activée par une entrée du module IO. La fonction Inhibition de protection optionnelle doit être affectée à une entrée du module IO.

Pour plus d'informations sur l'inhibition des protections optionnelles, reportez-vous au document Enerlin'X IO - Module d'interface d'entrée/sortie pour un seul disjoncteur - Guide d'exploitation.

Configuration de la protection

Les paramètres de la protection de surintensité directionnelle aval sont les suivants :

  • Mode Ifw : active (ON) ou désactive (OFF) la protection de surintensité directionnelle aval

  • Action Ifw : définit le résultat de la protection de surintensité directionnelle aval, à savoir déclenchement ou alarme

    • Déclenchement : le disjoncteur se déclenche et trois événements sont générés (dépassement de seuil, ordre de déclenchement, déclenchement).

    • Alarme : deux événements sont générés (dépassement de seuil et ordre de déclenchement).

  • Inhibition Ifw : active (ON) l'inhibition de la protection de surintensité directionnelle aval par le module IO

  • Ifw : seuil de la protection de surintensité directionnelle aval

  • tfw : temporisation de la protection de surintensité directionnelle aval

Les paramètres de la protection de surintensité directionnelle amont sont les suivants :

  • Mode Irv : active (ON) ou désactive (OFF) la protection de surintensité directionnelle amont

  • Action Irv : définit le résultat de la protection de surintensité directionnelle amont, à savoir déclenchement ou alarme

    • Déclenchement : le disjoncteur se déclenche et trois événements sont générés (dépassement de seuil, ordre de déclenchement, déclenchement).

    • Alarme : deux événements sont générés (dépassement de seuil et ordre de déclenchement).

  • Inhibition Irv : active (ON) l'inhibition de la protection de surintensité directionnelle amont par le module IO

  • Irv : seuil de la protection de surintensité directionnelle amont

  • trv : temporisation de la protection de surintensité directionnelle amont

La configuration peut être effectuée :

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)

  • Avec l'application Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe)

La fonction de double réglage ne s'applique pas à la protection de surintensité directionnelle. Lorsque la fonction de double réglage est activée, les paramètres de protection de surintensité directionnelle sont les mêmes quel que soit le jeu de réglages (A ou B) activé.

Paramètres de protection

Direction

Paramètre

Unité

Plage

Pas de réglage

Réglage usine

Marche directe

Mode Ifw

ON/OFF

OFF

Action Ifw

Alarme/Déclenchement

Alarm

Inhibition Ifw

ON/OFF

OFF

Ifw

A

0,5-10 x In

1

1,5 x In

tfw

s

0,1-0,4

0,1

0,1

Marche inverse

Mode Irv

ON/OFF

OFF

Action Irv

Alarme/Déclenchement

Alarm

Inhibition Irv

ON/OFF

OFF

Irv

A

0,5-10 x In

1

1,5 x In

trv

s

0,1-0,4

0,1

0,1

Pour plus d'informations, consultez les recommandations de réglages.

Temps de fonctionnement à 10 x Ifw ou 10 x Irv

Les temps de fonctionnement de la protection de surintensité directionnelle dépendent de la temporisation tfw ou trv.

Temporisation tfw ou trv (s)

0,1

0,2

0,3

0,4

Temps de non-déclenchement (s)

> 0,02

> 0,14

> 0,27

> 0,40

Temps maximum de coupure (s)

< 0,14

< 0,23

< 0,32

< 0,50

Caractéristiques de la protection

La précision de Ifw et Irv est de ±10 %.

Caractéristiques de la protection de surintensité directionnelle :

  • Indépendante du temps

  • Hystérésis : fixe 98 %

Evénements prédéfinis

La fonction génère les événements prédéfinis suivants :

Code

Evénement

Historique

Sévérité

0x6423 (25635)

Déclenchement surintensité directionnelle aval

Déclenchement

Haute

0x6424 (25636)

Déclenchement surintensité directionnelle amont

Déclenchement

Haute

0x6223 (25123)

Dépassement du seuil de surintensité directionnelle aval

Protection

Faible

0x6224 (25124)

Dépassement du seuil de surintensité directionnelle amont

Protection

Faible

0x6323 (25379)

Ordre déclenchement surintensité directionnelle directe

Protection

Moyenne

0x6324 (25380)

Ordre de déclenchement surintensité directionnelle déwattée

Protection

Moyenne

0x0EF8 (3832)

Protections facultatives inhibées par les E/S

Protection

Faible

0x0D0C (3340)

Config. incompatible IO et CU - Inhibition prot.opt.

Configuration

Moyenne

Les événements prédéfinis ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur. Pour des informations générales sur les événements, reportez-vous à la section Gestion des événements.

Les événements de protection sont générés comme suit :

  • Le dépassement de seuil est généré lors de l'activation de la protection.

  • L'ordre de déclenchement est généré lorsque le délai de protection expire.

    L'ordre de déclenchement n'est pas généré lorsque la protection optionnelle est inhibée.

  • Le déclenchement est généré lors de l'activation du déclencheur voltmétrique du disjoncteur (MITOP).

    Le déclenchement n'est pas généré lorsque :

    • la protection facultative est réglée sur le mode alarme ;

    • la protection facultative est inhibée.

Actions recommandées

Code

Evénement

Actions recommandées

0x6423 (25635)

Déclenchement surintensité directionnelle aval

Réinitialisez l'appareil ou utilisez l'Assistant analyse de défaut de Application EcoStruxure Power Device.

0x6424 (25636)

Déclenchement surintensité directionnelle amont

Réinitialisez l'appareil ou utilisez l'Assistant analyse de défaut de Application EcoStruxure Power Device.

0x0EF8 (3832)

Protection optionnelle inhibée par le module IO

Vérifiez le commutateur de sélection d'inhibition raccordé au module IO.

0x0D0C (3340)

Config. incompatible IO et CU - Inhibition prot.opt.

Corrigez l’erreur de configuration avec le logiciel EcoStruxure Power Commission :

  • Si vous souhaitez que l'inhibition de la protection en option soit contrôlée par le module IO, raccordez un module IO avec affectation de protection appropriée.

  • Si vous ne voulez pas que l'inhibition de la protection en option soit contrôlée par le module IO, raccordez un module IO sans affectation de protection.

Réinitialisation d'un événement de déclenchement

Pour plus d'informations sur la réinitialisation du disjoncteur après un déclenchement suite à un défaut électrique, consultez le document approprié :

  • MasterPacT MTZ1 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.