Funcionamiento
Funcionamiento del interruptor desconectador—Configuraciones estándar y compacta
Apertura del interruptor desconectador
Siga estos pasos para abrir el interruptor desconectador:
-
Si el controlador suministra alimentación al motor, presione el botón Stop (detener) en el panel de control para desenergizar el motor.
-
Tome la palanca del operador del interruptor desconectador y gírela en sentido antihorario hasta la posición Off/Open (apagado/abierto) (se muestra en Posiciones de la palanca).
-
Utilice la mirilla para ver el interruptor desconectador y verificar que esté en la posición Off/Open.
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
destello por arqueo
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
Cierre del interruptor desconectador
Siga estos pasos para cerrar el interruptor desconectador:
-
Utilice la ventana de visualización para ver el interruptor desconectador y verificar que esté en la posición Off/Open (se muestra en Palanca en posición Off/Open).
-
Sujete la palanca del operador del interruptor desconectador y gire la palanca en sentido horario hacia arriba hasta la posición On/Closed (se muestra en Palanca del interruptor en la posición On/Closed).
-
Utilice la ventana de visualización para ver el interruptor desconectador y verificar que las aspas para las tres fases estén en la posición On/Closed (se muestra en Cambie las aspas a la posición Closed).
Funcionamiento del interruptor desconectador—Configuración doble
AVISO |
---|
Atasco y daños en el mecanismo
El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.
|
Leyenda: Posiciones del botón del seguro de la palanca
Leyenda |
Descripción |
---|---|
A |
Botón del seguro de la palanca presionado (“en posición”) |
B |
El botón del seguro de la palanca jalado hasta su posición máxima ("posición hacia afuera") |
Apertura del interruptor desconectador
Siga estos pasos para abrir el interruptor desconectador:
-
Si el controlador suministra alimentación al motor, presione el botón Stop (detener) en el panel de control para desenergizar el motor.
-
Tome y jale el botón del seguro de la palanca hacia afuera hasta su extensión máxima (posición "Out") y manténgalo en esta posición.
-
Mientras sostiene el botón del seguro de la palanca en su posición "Out" (fuera), gire la palanca de funcionamiento del interruptor aproximadamente 15° hacia abajo o hasta que perciba una fuerza resistente en la palanca.
-
Suelte el botón del seguro de la palanca y, con un movimiento suave y continuo, jale firmemente de la palanca de funcionamiento del interruptor hacia abajo hasta que se detenga.
-
Una vez que la palanca del interruptor esté completamente hacia abajo, el botón del seguro de la palanca volverá a su posición original.
-
Utilice la ventana de visualización para ver el interruptor desconectador y verificar que la palanca del interruptor desconectador esté en la posición de Off/Open (apagado/abierto) y que las aspas del interruptor estén en la posición Open.
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
destello por arqueo
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
Cierre del interruptor desconectador
Siga estos pasos para cerrar el interruptor desconectador:
-
Utilice la ventana de visualización para ver el interruptor desconectador y verificar que esté en la posición Off/Open.
-
Sujete y jale del botón del seguro de la palanca hasta su extensión máxima (posición "Out” [hacia afuera]) y manténgalo en esta posición.
-
Mientras sostiene el seguro de la palanca en su posición "Out", gire la palanca de funcionamiento del interruptor hacia arriba aproximadamente 15° o hasta que perciba una fuerza resistente en la palanca.
-
Suelte el botón del seguro de la palanca y, con un movimiento suave y continuo, jale firmemente de la palanca de funcionamiento del interruptor hacia arriba hasta que se detenga.
-
Una vez que la palanca esté completamente levantada, el botón del seguro de la palanca volverá a su posición original.
-
Utilice la ventana de visualización para ver el interruptor desconectador y verificar que la palanca del interruptor desconectador esté en la posición de On/Closed (encendido/cerrado) y que las aspas del interruptor estén en la posición Closed.
Operación del arrancador de motor MV ATL de MotorSeT
Con el controlador de motor MV ATL de MotorSeT, el motor se conecta directamente a las líneas de alimentación, lo que permite una tensión completa al motor para su arranque.
Con el interruptor desconectador en la posición Closed (cerrado), cuando se recibe un comando de arranque (con el botón Start [arranque] del panel de control o una entrada de control), la bobina del contactor principal se energiza, lo que cierra los contactos en el contactor principal. Se suministra tensión completa al motor, lo que le permite arrancar y funcionar a toda velocidad.
El motor puede detenerse con el comando Stop (parar) (con el botón Stop del panel de control o una entrada de control) o mediante el relevador de protección del motor. En ambos casos, la bobina del contactor se desenergiza y hace que el contactor principal se abra. Ya no se suministra tensión al motor y se para por inercia.
El relevador de protección del motor detiene el motor cuando uno de los parámetros de protección va más allá de la configuración programada. Si el relevador de protección detiene el motor, no se puede reiniciar hasta que el relevador de protección haya determinado que el evento se ha despejado.
Para las configuraciones del arrancador ATL que utilizan el sistema avanzado de control de motores MotorSeT, consulte el boletín de instrucciones BRU3897001 para obtener detalles sobre la programación y el funcionamiento del sistema.
Operación de configuración del alimentador
La configuración del alimentador funciona de manera similar al arrancador de motor ATL, excepto que se está proporcionando tensión a un equipo que no es un motor. El sistema avanzado de control de motores MotorSeT no puede utilizarse en una configuración de alimentador.
Cuando el alimentador está energizado (por el botón de Power On [encendido] en el panel de control o una entrada de control), la bobina del contactor principal se energiza, lo que cierra los contactos en el contactor principal. La tensión completa se suministra a todos los equipos del lado de la línea del alimentador.
El alimentador puede apagarse mediante el botón Power Off (apagado) del panel de control, una entrada de control o el relevador de protección. Todo el equipo del lado de la línea del alimentador perderá energía y se apagará hasta que se elimine el evento o el equipo se vuelva a energizar manualmente.