Section 6 – Maintenance
Réalisation des contrôles visuels et mécaniques
DANGER |
|---|
|
Risque d’électrocution, d’explosion
ou éclair d’arc électrique
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
-
Effectuer une inspection visuelle du poste d’unité et de son environnement.
-
Inspecter le coffret pour détecter toute détérioration physique.
-
Réparer les détériorations si possible.
-
Mettre en place des protections pour éviter tout dommage supplémentaire.
-
-
Enregistrer les données opérationnelles pendant que le poste d’unité est encore sous tension et en service.
-
Mettre hors tension le poste d’unité avant d’effectuer des travaux sur l’unité.
-
Suivre toutes les procédures de sécurité pour placer l’appareil dans un état de sécurité électrique.
-
Retirer les couvercles d’accès. Vérifier les points suivants :
-
Encrassement des surfaces isolantes et partout où la saleté pourrait restreindre le flux d’air.
-
Raccordements desserrés.
-
État général du poste d’unité.
-
-
-
Inspecter le coffret, le poste d’unité, les bornes, les fils conducteurs et les isolateurs pour détecter tout signe de surchauffe provenant de sources internes ou externes. Vérifier le fluage de tension sur les surfaces isolantes, tel qu’indiqué par un cheminement ou une carbonisation.
-
Rechercher des signes de rouille, de corrosion et de détérioration de la peinture. Réparer la rouille et la corrosion si nécessaire.
Fréquence
La fréquence à laquelle le poste d’unité doit être inspectée dépend des conditions de fonctionnement. Dans les endroits propres et secs, une inspection annuelle peut être suffisante. Toutefois, lorsque par exemple l’air est contaminé par de la poussière ou des fumées chimiques, une inspection tous les trois ou six mois peut être nécessaire. Habituellement, après les premières périodes d’inspection, un calendrier précis peut être établi en fonction des conditions ambiantes particulières du poste d’unité.
Événements graves, environnementaux ou spéciaux
-
Suivre les procédures d’inspection de routine, de maintenance et d’essais après tout événement grave de type court-circuit électrique, défaut de terre ou problème environnemental (par exemple inondation) pour déterminer l’état de fonctionnement du poste d’unité.
-
Réaliser également les inspections, la maintenance et les essais si le poste d’unité est resté hors service pendant une période prolongée. Placer les éléments de chauffage pour maintenir la température du poste d’unité au-dessus de la température ambiante afin d’empêcher la condensation de se former dans le poste d’unité pendant un temps d’arrêt prolongé.
Nettoyage
Connexions et surfaces de contact
La surface de contact doit toujours être propre. Tous les points de connexion électrique doivent donc être propres.
Coffrets, panneaux de distribution et disjoncteurs
-
Mettre le poste d’unité hors tension.
-
Suivre la liste de contrôle ci-dessous pour assurer la libre circulation de l’air et pour prévenir les défauts d’isolement et les problèmes de performance thermique :
-
Nettoyer l’extérieur et l’intérieur du coffret du poste d’unité en aspirant ou en soufflant de l’air comprimé propre et sec ou de l’azote. Porter un équipement de protection individuelle (EPI) adapté lors du nettoyage.
REMARQUE: L’aspiration est la première étape à privilégier pour le nettoyage. L’air comprimé doit avoir un point de rosée inférieur ou égal à –50 °F (–45,5 °C) et une pression inférieure ou égale à 25 psi. Ne pas utiliser de liquides, solvants ni détergents, car ils risquent de détériorer les matériaux isolants. -
Retirer tous les déchets et matériaux combustibles de la zone autour du poste d’unité.
-
Réalisation des essais électriques
DANGER |
|---|
|
Risque d’électrocution, d’explosion
ou éclair d’arc électrique
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
Pendant la maintenance, réaliser les essais électriques suivants :
-
Vérifier tous les contacts électriques à l’aide d’une clé dynamométrique calibrée.
-
Vérifier que l’espacement est approprié.
-
Se reporter aux spécifications du fabricant pour les valeurs de couple.
-
Vérifier l’étanchéité de toute la quincaillerie externe.
Résistance de contact
-
Utiliser un ohmmètre à faible résistance pour mesurer la résistance de contact.
-
Comparer les valeurs avec des connexions similaires pour rechercher des points de résistance de contact exceptionnellement élevés.
-
Examiner toutes les connexions qui s’écartent des valeurs communes de plus de 50 % par rapport aux valeurs les plus basses.
-
-
Un dispositif de balayage infrarouge peut être utilisé pour rechercher des températures anormales au niveau des contacts du transformateur pour les unités sous tension.
REMARQUE: Veiller à bien suivre les procédures du fabricant, car de petites erreurs dans le fonctionnement du dispositif peuvent causer des erreurs significatives dans les températures détectées.
Résistance d’isolement
Les contrôles de résistance d’isolement peuvent créer une charge capacitive sur un enroulement.
-
Mettre à la terre chaque enroulement pendant au moins une minute entre les essais pour évacuer toute charge statique créée pendant l’essai.
-
Effectuer les essais de résistance d’isolement avec un dispositif approprié.
-
Faire un essai entre enroulement et enroulement, et entre enroulement et terre.
-
Consigner tous les résultats des tests pour les comparer avec les relevés ultérieurs.
-
Les valeurs dépendent du site d’installation et ne sont pas prédéfinies en usine. Tous les essais sont conformes à NEMA ST-20.
-
Les valeurs de résistance d’isolement doivent être d’au moins 1 MΩ.
-
Des valeurs inférieures peuvent indiquer la présence d’humidité, auquel cas une procédure de séchage peut être nécessaire avant raccordement.
-
Mise à la terre et liaison de masse
-
Vérifier les valeurs correctes de résistance entre la cosse (ou le point) de mise à la terre du système et le coffret du transformateur.
-
Comparer avec les valeurs avant mise en service, en recherchant toute tendance susceptible d’indiquer une dégradation de la qualité de la mise à la terre.
Rapport de nombre de spires
-
Effectuer un test de rapport de nombre de spires sur toutes les prises et sur les tensions d’enroulement intégrales pour chaque phase. Des changements importants peuvent indiquer une perte continue d’enroulement.
-
Comparer avec les valeurs obtenues lors des contrôles précédant la mise en service. Les tensions entre phases ne doivent pas s’écarter de plus de 0,5 % par rapport aux enroulements adjacents.
-
Toute mesure anormale à l’extérieur de cette limite doit faire l'objet d'une vérification.
-
-
Vérifier que les tensions d’entrée et de sortie sont correctes pour les tensions de prise et de sortie attendues. Vérifier les mesures anormales.
Bornes
Pour le bon fonctionnement des postes d’unité, veiller au bon état des bornes.
-
Inspecter les bornes en vérifiant l’alignement, l’étanchéité (voir les exigences de couple), la pression et les traces de brûlures ou de corrosion. Diagnostiquer et corriger tout signe de dommage.
DANGER