Section 3 – Réception, manutention et entreposage
Réception
-
Dès réception, retirer l’emballage.
-
Inspecter immédiatement le poste d’unité pour détecter tout dommage lié à l’expédition.
-
Se reporter à la section « Pièces de rechange et accessoires » pour les pièces de rechange, les accessoires (ex. peinture de retouche) et les remplacements pour dommages mineurs.
-
-
Comparer le bordereau d’expédition à la plaque signalétique du produit.
-
Vérifier que le produit livré correspond bien à la commande et que tout y est.
REMARQUE: En cas d’erreur ou de pièce manquante, se reporter aux conditions de vente de Schneider Electric. -
-
Si le poste d’unité ne doit pas être installé immédiatement, le remballer dans son conditionnement d’origine.
-
Couvrir toutes les ouvertures pour les protéger de l’humidité, de la poussière et des contaminants.
-
Laisser les matériels d’emballage tels quels jusqu’à ce que le ou les postes d’unité soient prêts à être installés.
-
-
Se reporter à la section « Conditions de vente » pour plus d’informations sur la procédure de réclamation en cas d’erreur d’expédition ou de pièce manquante. Si vous avez besoin d’aide, contactez votre distributeur Schneider Electric.
Manutention
Manipuler le poste d’unité avec précaution pour éviter de l’endommager. Éviter de soumettre le poste d’unité à des chocs, secousses et manipulations brutales. Le poste d’unité doit toujours être transporté à plat. Dans la mesure du possible, transporter le poste d’unité vers son site d’installation sans le retirer de sa palette d’expédition. Vérifier que le poids du poste d’unité ne dépasse pas la capacité nominale de l’équipement de manutention à utiliser.
Manipulation sur plateau roulant, plateforme élévatrice, transpalette ou chariot élévateur
AVERTISSEMENT |
|---|
|
Danger de basculement – Charge déséquilibrée
Veiller à ce que l’extrémité la
plus lourde soit correctement soutenue avant de déplacer l’équipement.
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire
mortelles, ou endommager l'équipement.
|
Des précautions extrêmes doivent être prises lorsque le poste d’unité est déplacé par le bas.
-
La distribution du poids du poste d’unité est déséquilibrée. Veiller à bien répartir le poids lors du transport des postes d’unité à l’aide de plateaux roulants, plateformes élévatrices, transpalettes ou chariots élévateurs.
-
N’utiliser de chariots manuels ou de chariots élévateurs que si les lames ou les fourches sont suffisamment longues pour passer complètement sous le coffret du poste d’unité ou la palette d’expédition. Un écart de fourche plus large est préférable pour répartir le poids de l’unité uniformément et améliorer la stabilité.
Manipulation avec grues : Utilisation de câbles, chaînes ou sangles
Lors du levage du poste d’unité par le haut, il est possible d’utiliser des barres d’écartement avec des câbles ou des chaînes. Cela peut éviter d’endommager le coffret ou l’équipement.
Le coffret peut être séparé pour permettre le transport des unités à travers des accès étroits.
L’angle de traction du câble de levage ne doit jamais
être inférieur à 60 degrés par rapport à
l’horizontale. Voir Levage à point unique pour coffrets MPZ-A, MPZ-AA,
MPU-A,
MPU-AA, MPZ-B, MPZ-BB, MPU-B et MPU-BB et Levage en deux points pour coffrets MPZ-C, MPZ-CC, MPU-C
et MPU-CC – Angles de traction du câble (minimum 60 degrés
par rapport à l’horizontale).
Entreposage
Laisser en place le matériel d’emballage contenant le poste d’unité jusqu’à ce qu’il soit prêt à être placé et câblé définitivement. Cela contribue à protéger le coffret du poste d’unité et les pièces internes contre la saleté, l’eau, la contamination par l’humidité et les dommages physiques pendant l’entreposage. Lorsque le matériel d’emballage d’origine ne peut pas être conservé, prévoir des mesures supplémentaires pour protéger le poste d’unité.
Stocker le ou les postes d’unité à l’intérieur, dans un endroit propre, sec, chauffé à des températures uniformes, avec une circulation d’air adéquate. Si nécessaire, Installer un chauffage électrique pour maintenir une température uniforme au-dessus de la température ambiante afin d’éviter la condensation.
Lorsqu’il n’est pas possible d’entreposer le ou les postes d’unité à l’intérieur, protéger l’équipement des intempéries et de la contamination.
Avant de mettre le poste d’unité sous tension, suivre les étapes décrites à la section « Contrôles et essais avant mise en service et mise sous tension », ainsi que les étapes suivantes :
-
Si l’équipement n’a pas pu être entreposé dans un environnement contrôlé, tester la résistance d’isolement.
-
Si les résultats d’essai sont inacceptables, sécher l’unité :
AVERTISSEMENT