Instalación de la barra de control
Siga estas instrucciones para instalar la barra de control en un panel. La instalación se ilustra en la figura 3. Si va a instalar la barra de control en un panel de ancho de columna, consulte Instalación de las barras de control de ancho de columna.
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
arco eléctrico
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a químicos, incluidos compuestos de níquel, que son conocidos por el estado de California como causantes de cáncer, y Bisfenol A (BPA), que es conocido por el estado de California como causante de defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. |
-
Desconecte toda la alimentación del panel.
-
Quite la cubierta del panel y el frente muerto. Verifique que toda la alimentación esté desconectada usando un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado.
-
Quite todos los interruptores automáticos de derivación (no es necesario).
-
Coloque la barra de control izquierda de manera que sus patas de montaje estén alineadas con los orificios del riel interior izquierdo del panel. Tenga en cuenta que las conexiones de las barras verticales para la fuente de alimentación se encuentran en la parte superior de la barra de control (vea la figura 3).
-
Asegure las patas de montaje al riel interior usando los tornillos provistos y un destornillador. Apriete el tornillo de 2.3 a 3.4 N•m (20 a 30 lb-pulg), luego verifique que la barra de control esté firmemente montada en el riel interior y que no se mueva ni se deslice sobre el riel.
-
Si se necesita una barra de control derecha, colóquela de modo que las patas de montaje estén alineadas con los orificios del riel interior derecho del panel. Tenga en cuenta que las conexiones de las barras verticales para el controlador se encuentran en la parte superior de las barras de control.
-
Asegure las patas de montaje al riel interior usando los tornillos provistos y un destornillador. Verifique que la barra de control esté firmemente montada en el riel interior y que no se mueva ni se deslice sobre el riel.
-
Continúe con la instalación de los interruptores automáticos de control remoto Powerlink, el controlador o la fuente de alimentación como se indica en la información de instalación relacionada. Si terminó de instalar, vuelva a colocar el frente muerto y la cubierta del panel y encienda la alimentación.