63249-400-200

Función y operación del LED

Las tres luces LED de una barra de control indican diferentes comunicaciones de red (vea la figura 2). Los LED son de diferentes colores y parpadean si se han recibido o transmitido datos y si el procesador está activo y funcionando. Actividad LED enumera los LED y cómo funcionan.

Actividad LED

LED Color Actividad LED
RX Verde Al parpadear, indica que se están recibiendo datos.
TX Amarillo Al parpadear, indica que se han recibido datos y se ha enviado una respuesta.
CPU Rojo Cuando parpadea simultáneamente con el LED RX, indica que el procesador está activo y se han recibido datos.
Si el LED de la CPU parpadea siguiendo un patrón constante de encendido/apagado con 0.5 segundos entre cada parpadeo, la barra de control no está recibiendo datos.
NOTA: Cada 30 segundos, todos los LED parpadearán simultáneamente durante 1 segundo. Esta actividad indica que el controlador está buscando otras barras de control en la subred.
NOTA: Si una barra de control no recibe comunicaciones de un controlador después de 10 minutos, la barra de control encenderá todos sus interruptores automáticos a una velocidad de uno por segundo. Algunos terceros han desactivado esta función.

LED TX, RX y CPU en una barra de control

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?