63249-404-200

Installation du kit de barrière fixe

Suivre les instructions ci-dessous pour installer le kit de barrière fixe dans un panneau de distribution.

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’arc électrique
  • Porter un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, NOM-029-STPS ou CAN/CSA Z462 ou équivalent local.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation, l’utilisation, l’entretien et la maintenance du matériel électrique.
  • Avant toute intervention, couper toutes les alimentations du panneau de distribution et de l’équipement dans lequel il est installé.
  • Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour vous assurer que l’alimentation est coupée.
  • Remettre en place tous les dispositifs, les portes et les capots avant de mettre l’appareil sous tension.
  • Avant de mettre le panneau de distribution sous tension, combler tous les espaces inutilisés à l’aide de plaques de remplissage.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.