63249-404-200

Introduction

Ces directives expliquent comment installer le kit de barrière fixe NFASBKG3, qui permet de fournir un compartiment de câblage étendu et une barrière pour le câblage de contrôle externe de classe 2 entrant dans un panneau de distribution NF équipé d’un système de commutation d’alimentation à distance Powerlink.

REMARQUE: Le kit de barrière fixe n’est pas compatible avec les panneaux de distribution de largeur de colonne.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.