63249-404-200

Connexion de l’extension de contrôleur

  1. Débrancher toutes les sources d’alimentation du panneau de distribution.

  2. Retirer le panneau de distribution et l’écran isolant, puis vérifier que l’alimentation est coupée à l’aide d’un dispositif de détection de tension de valeur nominale appropriée.

  3. Pour retirer le capuchon du connecteur existant, appuyer sur la languette de fixation qui fixe le capuchon du connecteur, puis le glisser vers le haut et le retirer du contrôleur (voir la figure 1).

    Retrait du capuchon et montage de l’extension

  4. Il y a un pied de montage au bas de l’extension de barrière. Aligner le haut du pied de montage au-dessus du trou du contrôleur (voir la figure 2).

  5. Insérer le pied de montage dans le trou et pousser vers le bas jusqu’à ce que les pieds de montage de l’extension de barrière s’emboîtent sur l’extrémité du contrôleur (voir la figure 2).

    Installation de l’extension de barrière

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.