63249-404-200

Fixation du connecteur de barrière

Suivre les instructions ci-dessous pour fixer le connecteur de barrière au tubage.

  1. Retirer l’écrou du connecteur de barrière (voir la figure 3).

    Retrait de l’écrou du connecteur de barrière

  2. Glisser le connecteur de barrière sur une extrémité du tubage. Le connecteur de barrière se verrouille automatiquement sur le tubage. Vérifier que le connecteur de barrière est bien fixé en tirant dessus.

    REMARQUE: Voir la figure 4 pour les étapes 2 à 5.
  3. Localiser une débouchure sur le dessus du panneau de distribution près du contrôleur, puis la retirer.

    REMARQUE: Si un conduit externe est utilisé, ouvrir une débouchure où le conduit pénètre dans le panneau de distribution.
  4. Pousser l’extrémité étroite du connecteur de barrière à travers le trou. Le connecteur de barrière empêche la sortie du tubage par l’ouverture.

  5. Visser l’écrou à l’extrémité du connecteur de barrière, en fixant le connecteur au panneau de distribution.

    Assemblage du connecteur de barrière

    Suivre les étapes ci-dessous pour fixer un conduit externe :
  6. Fixer un accoupleur de 3/4 po (non fourni) au connecteur de barrière (voir la figure 5).

  7. Connecter le conduit à l’accoupleur.

    Fixation à un conduit

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.