63249-404-200

Connexion au contrôleur

Suivre les étapes ci-dessous pour installer le kit de barrière sur le contrôleur.

  1. Mesurer l’espace entre les fils de terminaison et l’orifice d’entrée de l’extension de contrôleur dans le panneau de distribution.

  2. Après avoir déterminé la bonne distance, couper le tubage à la longueur mesurée à l’aide de ciseaux ou d’un couteau. S’assurer que la coupe est droite et qu’il n’y a pas de bords irréguliers.

  3. Fixer le deuxième connecteur de barrière à l’extrémité du tubage.

  4. Dévisser l’écrou à l’extrémité du connecteur de barrière de sorte qu’il y ait 1/4 po d’espace entre l’écrou et le connecteur de barrière.

  5. Tirer les fils de commande à travers le tubage.

  6. Dénuder l’isolant sur 1/4 po de l’extrémité du fil de commande, puis insérer le fil dans une borne du connecteur enfichable. Les connecteurs enfichables sont fournis avec le contrôleur. Pour plus d’informations, se reporter aux instructions d’installation correspondantes.

  7. Raccorder les connecteurs enfichables à la borne appropriée dans le contrôleur, comme indiqué dans la documentation du contrôleur.

    Assemblage du capuchon de connecteur

  8. Lors de l’alignement de l’espace entre l’écrou et le connecteur de barrière avec l’orifice d’entrée, le pousser vers le bas jusqu’à ce qu’il soit solidement fixé sur la lèvre de l’orifice d’entrée (voir la figure 6).

    REMARQUE: La lèvre de l’orifice d’entrée s’insère correctement entre l’écrou et le connecteur de barrière. Si ce n’est pas le cas, visser l’écrou sur le connecteur de barrière et refixer le connecteur de barrière sur la lèvre de l’orifice d’entrée.
  9. Glisser le capuchon du connecteur d’extension jusqu’à ce qu’il s’enclenche (voir la figure 6).

  10. Apposer l’étiquette de capuchon appropriée sur le capuchon du connecteur. L’étiquette à utiliser dépend du modèle de contrôleur choisi (NF500G3, NF1000G3 ou NF2000G3).

  11. Procéder à l’installation de tout autre composant Powerlink conformément aux instructions d’installation. Si aucun autre composant ne doit être installé à ce moment-là ou si l’installation est terminée, remettre en place l’écran isolant et le couvercle du panneau de distribution avant de mettre l’appareil sous tension.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.