63249-404-200

Colocación del conector de barrera

Siga las instrucciones que se indican a continuación para instalar el conector de barrera en el conducto.

  1. Quite la tuerca del conector de barrera (vea la figura 3).

    Extracción de la tuerca del conector de barrera

  2. Deslice el conector de barrera en uno de los extremos del conducto. El conector de barrera se bloqueará automáticamente en el conducto. Jale del conector de barrera para comprobar que esté bien sujeto.

    NOTA: Vea la figura 4 para conocer los pasos 2 al 5.
  3. Coloque una tapa ciega en la parte superior del panel cerca del controlador, luego quítela.

    NOTA: Si se va a conectar a un tubo conduit externo, quite la tapa ciega por donde el tubo conduit ingresará al panel.
  4. Pase el extremo estrecho del conector de barrera a través del orificio. El conector de barrera evitará que el conducto salga por la abertura.

  5. Atornille la tuerca al extremo del conector de barrera y sujete el conector al panel.

    Ensamble del conector de barrera

    Continúe con los siguientes pasos si se conecta a un conducto externo:
  6. Coloque un acoplamiento de 3/4 pulg (no incluido) al conector de barrera (vea la figura 5).

  7. Conecte el tubo conduit al acoplamiento.

    Conexión a un tubo conduit

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.