63249-404-200

Conexión de la extensión del controlador

  1. Desconecte toda la alimentación del panel.

  2. Quite la cubierta del panel y el frente muerto, luego verifique que toda la alimentación esté apagada usando un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado.

  3. Para quitar la tapa del conector existente, presione hacia abajo la lengüeta de retención que sujeta la tapa del conector y luego deslice la tapa del conector hacia arriba y alejándola del controlador (vea la figura 1).

    Extracción de la tapa y montaje de la extensión

  4. Hay un poste de montaje en la parte inferior de la extensión de la barrera. Alinee el poste de montaje sobre el orificio en el controlador (vea la figura 2).

  5. Inserte el poste de montaje en el orificio y empújelo hacia abajo hasta que las patas de montaje de la extensión de la barrera encajen en el extremo del controlador (vea la figura 2).

    Instalación de la extensión de barrera

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.