63249-404-200

Introducción

Este boletín explica cómo instalar el kit de barrera fija NFASBKG3, que se utiliza para proporcionar un compartimiento de cableado ampliado y una barrera para el cableado de control externo de Clase 2 que ingresa a un panel NF equipado con un sistema de conmutación de energía remota Powerlink.

NOTA: El kit de barrera fija no es compatible con los paneles de ancho de columna.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.