63249-404-200

Conexión al controlador

Siga los pasos que se indican a continuación para instalar el kit de barrera en el controlador.

  1. Mida el espacio desde donde los cables de terminación ingresan al panel hasta el puerto de entrada en la extensión del controlador.

  2. Después de determinar la distancia correcta, corte el conducto a la longitud medida con unas tijeras o un cuchillo. Asegúrese de que el corte sea recto y de que no haya bordes dentados.

  3. Conecte el segundo conector de barrera al extremo del conducto.

  4. Desatornille la tuerca del extremo del conector de barrera de modo que haya 1/4 pulg de espacio entre la tuerca y el conector de barrera.

  5. Pase los cables de control externos por el conducto.

  6. Pele 1/4 pulg de aislamiento desde el extremo del cable de control, luego inserte el cable en una terminal del conector enchufable. Los conectores enchufables se suministran con el controlador; consulte las instrucciones de instalación relacionadas para obtener más detalles.

  7. Conecte los conectores enchufables a la terminación correspondiente en el controlador, como se indica en la documentación para el controlador.

    Ensamble de la tapa del conector

  8. Al alinear el espacio entre la tuerca y el conector de barrera con el puerto de entrada, presione hacia abajo el conector de barrera hasta que quede firmemente fijado al borde del puerto de entrada (consulte la figura 6).

    NOTA: El borde del puerto de entrada encajará firmemente entre la tuerca y el conector de barrera. De lo contrario, atornille más la tuerca al conector de barrera y vuelva a sujetar el conector de barrera al borde del puerto de entrada.
  9. Deslice la tapa del conector de expansión hasta que encaje en su lugar (vea la figura 6).

  10. Coloque la etiqueta de la tapa del conector correspondiente a la tapa del conector. La etiqueta utilizada está determinada por el modelo de controlador elegido (NF500G3, NF1000G3 o NF2000G3).

  11. Continúe con la instalación de otros componentes Powerlink de acuerdo con las hojas de instrucciones de instalación. Si no se están instalando otros componentes en este momento o si ya finalizó la instalación, vuelva a colocar el frente muerto y la cubierta del panel antes de energizar.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.