63249-420-374

Mesures de sécurité

Cette section présente des mesures de sécurité importantes qui doivent être strictement respectées avant toute tentative d’installer l’équipement électrique, ou d’en assurer l’entretien. Lire attentivement et appliquer les précautions ci-dessous.

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’arc électrique
  • Porter un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, NOM-029-STPS ou CAN/CSA Z462 ou équivalent local.
  • Seul un personnel qualifié doit réaliser l’installation, l’utilisation, l’entretien et la maintenance du matériel électrique.
  • Avant toute intervention, couper toutes les alimentations du panneau de distribution et de l’équipement dans lequel il est installé.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour vous assurer que l’alimentation est coupée.
  • Remettre en place tous les dispositifs, les portes et les capots avant de mettre l’appareil sous tension.
  • Avant de mettre le panneau de distribution sous tension, combler tous les espaces inutilisés à l’aide de plaques de remplissage.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.