63249-420-374

Connexion d’un dispositif externe à plusieurs contrôleurs

Un dispositif externe peut être câblé à plusieurs contrôleurs. Il est recommandé que la tension source soit fournie au dispositif externe par un seul contrôleur. Le signal d’entrée provenant du dispositif externe et la borne commune du circuit sur le connecteur de terre commun sont connectés aux autres contrôleurs.

Connexion de dispositifs externes à plusieurs contrôleurs

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.