63249-420-374

Présentation du panneau avant

La figure Composants du contrôleur montre les différentes parties du panneau avant du contrôleur. Voir Fonctionnalités de la face avant du contrôleur pour une brève description de chaque pièce.

Composants du contrôleur

Fonctionnalités de la face avant du contrôleur

Composant Description
A Écran ACL L’écran ACL affiche les informations nécessaires à la configuration et à l’exécution des programmes du contrôleur.
B Compartiment de câblage Le couvercle du compartiment de câblage protège les bornes des ports d’entrée et de communications situées dans le compartiment de câblage de classe 2. Voir Installation de la barrière de classe 2 pour retirer ou installer le couvercle du compartiment. Voir Détails des bornes de communications de classe 2 du contrôleur pour une vue d’ensemble des bornes du compartiment de câblage.
C Port de communications RJ45 temporaire Le port de communications RJ45 temporaire est utilisé pour la connexion temporaire à un ordinateur.
D Touche Plus/Entrée La touche Plus/Entrée permet de faire défiler les choix d’une option de l’écran ACL et de sélectionner les éléments à l’écran. Si le curseur se trouve sur un champ numérique, la touche Plus/Entrée augmente la valeur.
E Touche Moins La touche Moins permet de faire défiler les choix d’une option de l’écran ACL et de désélectionner les éléments à l’écran. Si le curseur se trouve sur un champ numérique, la touche Moins diminue la valeur.
F Touche Suivant La touche Suivant déplace le curseur sur l’option suivante de l’écran ACL.
G Touche Précédent La touche Précédent déplace le curseur sur l’option précédente de l’écran ACL.
H Bouton de réinitialisation Le bouton de réinitialisation redémarre le contrôleur.
I Connexion d’alimentation/communications (au bloc d’alimentation) Permet la connexion au bloc d’alimentation.

Composants du compartiment de câblage du contrôleur



Détails des bornes de communications de classe 2 du contrôleur

Composants du compartiment de câblage

Composant Description
A Ports Ethernet RJ45 (2) Utiliser ce port pour connecter le contrôleur à un réseau.
B Communications RS232 Utiliser ces bornes pour la connexion à la communication RS232 externe.
C Bornes de communications RS485 Utiliser ces bornes pour la connexion à la communication RS485 externe.
D Bornes d’entrée (voir Composants du compartiment de câblage.) (1-16) Utiliser ces bornes pour la connexion à un dispositif de commutation à contact sec externe.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.