63249-420-374

Aplicaciones para tipos de entrada común

Aplicaciones comunes de entradas muestra cómo se pueden utilizar los tipos de configuración de entrada en aplicaciones comunes.

Aplicaciones comunes de entradas

Aplicación Tipo de interruptor/entrada Diagrama del interruptor Diagrama del circuito de derivación* Acción
Interruptor de pared para encendido/apagado Interruptor momentáneo (configurado para alternar momentáneamente) Enciende y apaga las luces.
Interruptor de varios niveles Interruptor momentáneo SW1 está asignado al circuito 1 para un nivel de iluminación del 67%. Pulsar sucesivamente el SW1 encenderá y apagará el circuito 1.
SW2 está asignado al circuito 2 para un nivel de iluminación del 33%. Pulsar sucesivamente el SW2 encenderá y apagará el circuito 2.
Use SW1 y SW2 para encender ambos circuitos para obtener una iluminación del 100%.
Entrada 1: Conmutador momentáneo
Entrada 2: Conmutador momentáneo
Reloj programador con anulación de interruptor de pared Reloj programador interno con tipo lógico ajustado en OR La zona 1 está programada con un cronograma. Las luces permanecerán encendidas durante los períodos programados.
La zona 1 está asignada al circuito 1. La conmutación de SW1 no tiene control durante los períodos de encendido programados; sin embargo, durante los períodos de apagado, SW1 encenderá/apagará las luces. Un temporizador en SW1 apagará las luces después del período preestablecido, a menos que se apaguen manualmente.
Interruptor momentáneo conectado a la entrada (configurado para alternar momentáneamente con temporizador)
Dos interruptores que controlan el mismo grupo de luces (como la disposición típica de un interruptor de tensión de línea de tres vías) Dos interruptores momentáneos (configurados para alternar momentáneamente) Cualquiera de los interruptores SW1 o SW2 cambiará las luces a ON (encendido) y OFF (apagado).
Sensor de ocupación que controla un grupo de interruptores automáticos. Sensor con clasificación de ocupación conectado a la Entrada 1 (configurado para mantener el estado normalmente abierto - N.O.) La entrada 1 está asignada al circuito 1 y al circuito 2. Cuando se detecte movimiento, el contacto del sensor de ocupación se cerrará, lo que hará que se cierren los interruptores automáticos 1 y 2.
Alimentación de control suministrada por la fuente de alimentación auxiliar.
Fotosensor Contacto del fotocontrolador N.O. conectado a la Entrada 1 (configurado para mantener el estado normalmente abierto - N.O.). Cuando SW1 se cierra, el interruptor automático que alimenta a los circuitos 1 y 3 se enciende y permanece encendido hasta que se abre el contacto SW1.
Fotosensor con anulación manual y temporizador Contacto del fotocontrolador N.O. conectado a la Entrada 1 (configurado para mantener el estado normalmente abierto - N.O.). Cuando SW1 se cierra, el interruptor automático que alimenta a los circuitos 1 y 3 se enciende y permanece encendido hasta que se abre el contacto SW1.
La anulación del SW2 se proporciona para encender las luces durante períodos en los que el fotocontrolador tiene el contacto abierto. El temporizador evita que la anulación permanezca activada indefinidamente.
Interruptor momentáneo conectado a la entrada 2 (configurado para alternar momentáneamente con temporizador)
Fotosensor con anulación de reloj Reloj programador interno con el tipo de lógica ajustado en Y, y con la entrada 1 conectada a un fotocontrolador N.O. (configurado para N.O. mantenido) El reloj programador interno impide que la fotocélula encienda las luces durante los períodos programados actuales.
El SW2 proporciona una anulación temporizada.
Interruptor momentáneo conectado a la entrada 2 (configurado para alternar momentáneamente con temporizador)
N.O. = Normalmente abierto
N.C. = Normalmente cerrado
1 polo
2 polos
Luz fluorescente
Luz de descarga de alta intensidad (HID)
Luz piloto LED opcional
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?